处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Wintel再续前缘:全盘布局构建移动生态圈

Wintel再续前缘:全盘布局构建移动生态圈
来源:环球企业家 时间:2012-09-28
内容导读:虽然在手机产品上英特尔还未加入微软阵营,但从PC到平板电脑的过渡,必须仰仗Win8

全球有80%的PC使用英特尔的处理器,但其在智能手机和平板电脑市场的发展却不尽如人意,远远落后于高通和三星等采用ARM架构的企业。美国市场研究公司iSuppli甚至做出这样的预计,PC、智能手机和平板电脑的合并市场规模今后4年将会翻番,但英特尔的处理器份额将从35%下降至29%。

从2011年5月开始,英特尔提出超极本概念,希望以此拯救衰落的PC业。但市场却不给力,IDC数据显示今年上半年全球超极本出货量仅50万台,远低于市场预期。与此同时,PC阵营里两大巨头惠普和戴尔也在继续下降,戴尔在第二季度笔记本销售中盈利下降26%,惠普PC业务部门的收入在近一个季度下降了10%。

Wintel 联盟横扫PC的时代一去不返,代之以移动互联网的崛起,云到端的融合。英特尔期望通过超级本、移动芯片、智能家电、智能汽车做一次广泛布局,让自己真正移动起来,但超极本的开局不理想,英特尔该怎么办?

当微软期待通过Win8重构新的秩序时,英特尔从中看到了希望。多年交情的Wintel联盟再次走到一起。

9月11日,英特尔在一年一度的英特尔开发者论坛(以下简称“IDF”)上展示了混合平板电脑和配备语音及手势识别技术的超极本,效果与智能手机中的功能类似,以及其他一系列移动设备,很多都介于平板电脑和笔记本之间。这些均基于支持触摸屏的微软Win8系统。

英特尔架构集团总经理大卫·珀尔穆特(David Perlmutter)指出,在Win8发布后,配备可扩展屏幕的平板电脑,以及配备可拆卸键盘的笔记本都将成为厂商竞相发布的产品。英特尔便可从中获利。

这就是Win8对英特尔的意义。当Win8让其变得可触摸之后,超极本便接近平板电脑属性;Win8还可以令其真正地移动起来,变成平板电脑。

根据计划,目前有超过20款搭载英特尔CloverTrail移动芯片的Win8平板电脑正在研发和生产中。6月19日,微软推出的基于Win8的Surface平板电脑,在芯片架构上采用了两个版本,一个是基于ARM架构的RT版本,另一款便是采用英特尔酷睿i5芯片。同时,英特尔表示,年底之前将有40款Win8超级本正式发布,总计将会有超过110款。英特尔已经确定在10月26日微软Win8正式版发布会上,大秀Win8超极本。

“Win8发布以后,传统电脑使用方式加上触控的新型超极本进行规模化,大量快速进入市场。”英特尔公司全球副总裁、中国区总裁杨叙对《环球企业家》说,这对于英特尔力推超极本正当其时。人们期待良久的Wintel组合将再次强力出击。此前,WP7曾拥抱了ARM芯片系统,英特尔也宣布与Google合作,并支持Android。但形势所迫,英特尔还是得站在Win8阵营。

当然,英特尔移动起来,靠的不只是超极本或平板电脑,还有手机。相对于前者,对手机的介入,英特尔姿态放得更低。目前只与联想、欧洲电信运营商Orange有了正式合作,即将与摩托罗拉、中兴等开始合作。

2012年于英特尔来说是求变之年,为了让自己的移动战略真正执行起来,英特尔不再做通用芯片,而改用针对不同市场分段的SOC系统芯片。关键看如何组合不同的功能模块,后做出高集成的芯片。

英特尔全盘布局移动,希望构建一个隶属于自己的 移动生态圈 ,而不是跟从在微软后面。所以,在手机产品上,英特尔已经明确表示,暂时没有进入WP8市场的计划,只与Android系统合作。但英特尔从PC过渡到平板电脑,还是要靠Win8。IDC已给出预计,今年全球超极本的销量将达到3000万部至4000万部。Win8被寄予厚望。