处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PMC射频收发器芯片组UniTRX助力中移动布局TD-LTE

PMC射频收发器芯片组UniTRX助力中移动布局TD-LTE
来源:EEWORLD 时间:2012-09-28

如今,整个世界都将中国作为增长的风向标,从用户角度来看,中国已经成为世界上的移动用户国家,三倍于美国,六倍于日本,然而,移动运营商的总收入只排在第二位,究其原因,是中国的数据业务量落后于美国和日本。

而 PMC 一直致力于帮助运营商提高网络容量,日前,在2012年中国国际信息通信展览会期间,PMC现场展示了专为下一代宏基站设计的业内集成度、功耗低的射频收发器芯片组。PMC的新型 UniTRX 芯片组可替代多14个分立器件,为近似的多标准基站的射频设计节省至少50%的电路板空间和功耗。该芯片组满足了多标准宏基站的性能需求,并简化了密集型MIMO(多入多出)无线电装置的设计,如有源天线系统。

PMC公司现场展示的专为下一代宏基站设计的业内集 成度、功耗低的射频收发器芯片组

“在过去20年中,无线电收发信息的设计方法基本上没有什么变化,现在的问题是,这样的一种设计方法是不可扩展的。我们现在引入这样一个新的无线射频的芯片组,可以降低功耗,提高无线元器件的密度,使得它能够满足更多的需求。作为我们设计的芯片组来说,是一个可以支撑多个协议的芯片组,通过一些简单的编程,就可以让这个芯片组支持包括GSM、TD-LTE、FDD-LTE的模式,之所以支持TDD的模式是因为它具备非常高的无线电的密度。”PMC公司副总裁兼宽带无线事业部总经理孙崇德表示。

PMC公司副总裁兼宽带无线事业部总经理孙崇德

传统射频收发器设计

“所以我们的策略也是非常简单的,既然设备的提供商需要低功耗,我们就给他低功耗,我们通过CMOS的方式给他提供低功耗。第二个方面他们需要有平台的解决方案,我们就可以通过支持宽频带来提供这样一个平台的解决方案。芯片组能够支持的频带是从400MHz一直到4GHz。第三,设备的提供商需要减少研发当中的投入时间,所以我们提供的是硬件和软件的参考设计,这样能够帮助他们缩短研发时间。” 孙崇德介绍道。

PMC的无线射频策略

UniTRX芯片组专为支持运行频率范围在400 MHz至4 GHz的宽带模块而设计,拥有高集成度和低功耗特性,可适用于单扇区的无线电模块设计,并且可为MIMO应用进行扩展。