处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛灵思联合Barco Silex简化IP视频传输技术开发

赛灵思联合Barco Silex简化IP视频传输技术开发
来源:中国电子网 时间:2012-09-27

赛灵思携手Barco Silex简化IP视频传输技术开发;灵活的 FPGA 平台帮助广播 OEM 厂商开发具有“前瞻性”的新一代IP视频传输系统,加速产品上市进程

All Programmable技术和器件企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )与赛灵思联盟计划认证成员Barco Silex公司近日在2012国际广播电视设备展(IBC 2012 )上宣布推出一款双方联合开发的综合性平台,该平台集硬件验证IP、参考设计和系统集成服务于一身,可支持赛灵思All Programmable FPGA和SoC,有助于简化IP视频解决方案的开发工作。该产品的推出将帮助广播设备OEM厂商加速产品开发进程,为已有产品和处于开发阶段的新产品添加先进的IP视频传输功能。

赛灵思广播与消费市场营销总监Ben Runyan表示:“行业标准的不确定性使广播公司向IP基础设施的转型过程变得更加复杂,同时也给设备制造商实现这些新兴标准带来了巨大压力。借助综合的FPGA平台所提供的‘一站式’服务功能,制造商可以开发出具有‘前瞻性’的IP视频解决方案。制造商不仅可以利用赛灵思7系列FPGA的可重编程性确保产品符合不断发展的标准,还能利用这种可编程平台加快产品开发速度,并把经历重点用在实现产品特性和功能创新。”

Barco Silex首席执行官Thierry Watteyne表示:“这种合作有利于发挥各自的长处,给广播设备OEM厂商带来福音,帮助他们加快新IP视频解决方案的开发工作并适应重大标准、规范和协议的变化。Barco Silex和赛灵思携手为制造商提供了一款真正的卓越的平台,可将硬件验证IP和参考设计融为一体,并具备丰富的系统集成和设计服务支持。”

首款平台采用赛灵思28nm 7系列现场可编程门阵列(FPGA)。7系列FPGA由三个子系列 (Artix, Kintex, Virtex)组成,能够全面满足OEM厂商的各种系统要求——从低成本大批量应用到严格的高性能应用。7系列器件为赛灵思目标设计平台(TDP)奠定了可编程芯片基础,使广播OEM厂商能够集中精力实现产品创新和差异化。

赛灵思联盟计划 (XAP, Xilinx Alliance Program)认证成员Barco Silex和赛灵思携手推出了包含硬件验证IP、参考设计和系统集成服务的综合平台,并支持赛灵思All Programmable FPGA和SoC,可简化IP视频解决方案的开发工作。

Barco Silex在合作中主要发挥系统集成作用。具体而言,Barco Silex负责对赛灵思(SMPTE 2022、SMPTE SDI、以太网MAC)和Barco Silex(JPEG2000、高性能存储控制器)的多种IP核进行集成,解决多IP模块共享存储系统所固有的系统集成难题,并终将多路视频流捆绑到一个工作系统内。通过在系统级参考设计中整合针对这些问题的解决方案,赛灵思和Barco Silex可以帮助客户更加迅速地向市场投放新产品。

如果希望更加具体地调整设计或者客户想进一步加快产品开发流程,那么就要用到额外的通道、特性或者功能。此时,广播设备OEM厂商就可以利用Barco Silex的丰富设计服务来满足以上要求。

该综合性平台集成了视频接口、处理和压缩内核以及各种视频IP协议标准(比如SMPTE 2022),可实现更快的产品设计。另外,该平台还能集成多个IP视频通道,从而大幅增加了每个机架单元所支持的通道数量。通道密度的增加可减少占位面积,进而降低整体系统成本,而且密度更高的架构可以减少相同通道数所需的器件和板卡的数量也可以有效地降低功耗.

该平台适用于多种产品,主要有:

IP视频传输桥接器

路由器和制作切换器

编码器