处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

泰利特推出支持GSM/GPRS网络的A-GPS模块

泰利特推出支持GSM/GPRS网络的A-GPS模块
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-18

的机器对机器(M2M)无线技术提供商泰利特无线解决方案公司,推出了SE868和SL868——两款支持GSM/GPRS网络的48通道独立式A-GPS模块。它们具备高灵敏度、极低功耗,并提供支持快TTFF(首次定位时间)的扩充式星历表注入。QFN (SE868)/ LCC(SL868)封装的低矮外形和小尺寸,支持超紧凑应用,可显著降低解决方案成本,并减小所需空间。其目标市场是对模块外形尺寸要求颇高的定位应用、跟踪和追踪解决方案,以及需要迅速定位(< 2秒)的无线/GPS组合应用。

SE868采用QFN(方形扁平无引脚)封装技术,外形尺寸只有11 x 11 mm,是泰利特产品组合中小的模块。这种封装技术非常适合于中等和高容量应用。SL868采用LCC封装技术,因此还适合需要手动焊接或再加工的小容量应用。

SE868和SL868可帮助实现高能效应用。与基于主机的GPS模块形成对照,该独立式模块独立于GSM模块或应用微处理器工作。这意味着,它们可以在GSM/GPRS模块或应用微处理器处于省电模式或断电时正常运行。此外,还提供先进的低功耗模式,让模块能以更低功耗保持和跟踪位置和动态参数。

跟踪性能

辅助GPS可利用来自外部来源的信息加速TTFF。典型应用是外部星历表(EE)文件的注入,方式是自我生成(CGEE)或服务器生成(SGEE)。这两个模块支持WAAS、EGNOS、MSAS和GAGAN等星基增强系统(SBAS)。它们配备内部软件引擎,能够从卫星收集星历数据开始提前三天在本地预测星历。

这两个模块利用闪存来存储A-GPS数据,从而使其独立于外部援助。此外,基于闪存的GPS模块可以进行软件升级。

泰利特SE868/SL868具备高灵敏度,并可提供干扰去除功能。这让其能在嘈杂条件下实现采集和跟踪。模块配备集成式LNA以及UART、I2C和SPI等多种接口。泰利特无线解决方案公司营销总监Dominikus Hierl指出:“就总成本效益和上市时间而言,泰利特SE868和SL868与泰利特GSM/GPRS模块相结合,代表了理想的无线加GPS解决方案。依托其超紧凑的外形设计,这些模块非常适合于M2M应用和移动/跟踪数据设备。”