处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED光源的应用现状及前景展望

LED光源的应用现状及前景展望
来源:中国机器视觉 时间:2012-09-24

标签LED 照明 光源

LED(Light Emitting Diode)光源,其重要组成部件为发光二极管(LED),是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。相比普通光源存在的发光易烧、热沉积、光衰等缺点,LED光源具有很多优势。它多变幻,可利用红、绿、蓝三基色原理行成不同的光色组合,同时应用灵活,有点、线、面各种形式的产品,且控制极为方便,只要调整电流,就可以随意调光。

LED光源性能可靠,它的半衰期(即光输出量减少到初值一半儿的时间)大概是1万-10万小时。同时,其亮度拓展空间极大,像计算机技术一样,LED的发展遵循摩尔定律,每隔18个月它的亮度就会提高一倍。因此,LED光源成为机器视觉系统集成商和设备制造商的时候将的产品。

而机器视觉LED光源具有使用寿命长、亮度可调、低温、均衡、稳定、无闪烁、无阴影,亮度、色温一致等优点,满足了机器视觉用户对高品质、高精度的技术要求。但是,在LED光源的生产及在应用中,还需要注意一系列的问题,进而更好的发挥其性能优势,即如何实现高光效、实现高显色性、提高可靠性、降低成本等。

随着行业的发展,商家通过不断引进各项新技术、新工艺、新结构、新材料等措施来实现半导体照明的高光效、高显色性、高可靠性。但是从深层次上来看,中国机器视觉商城认为应该着重将提高能效和光色质量作为LED照明的更高要求,即LED白光的光谱分布类似太阳光的光谱分布,要充分考虑视觉舒适度、人性化的照明等,并进行智能化调光控制,减少电能损耗,提高节能效果,使半导体照明真正为人们提供节能、环保、健康、舒适的照明环境,不拘泥于现状,不断地开发新的应用领域。