处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NXP发布首款集成LCD段码驱动器的Cortex-M0微控制器

NXP发布首款集成LCD段码驱动器的Cortex-M0微控制器
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-17

恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)日前推出LPC11D00和LPC12D00系列微控制器——这是业界首款集成了LCD段码驱动器的ARM Cortex-M0微控制器,可在单一芯片中实现高对比度和亮度。 LPC11D00和LPC12D00内置了恩智浦PCF8576D LCD驱动器,适用于内含多达4个底板和40段码的静态或多路复用液晶显示器,并能与多段LCD驱动器轻松实现级联,容纳多2560段码,适合更大的显示器应用。恩智浦LPC11D00和LPC12D00系列可将总体系统成本降低15%,同时提供LCD无缝集成,适合工业自动化、白色家电、照明设备、家用电器和便携式医疗器械等多种应用。恩智浦将在本月19日至27日举行的大中华区微控制器巡回技术研讨会上演示该新款微控制器。

恩智浦半导体微控制器产品线营销总监Jan Jaap Bezemer表示:“我们的Cortex-M0微控制器作为8位和16位微控制器的直接替代产品,已经广泛用于白色家电和工业应用中。 如今,我们又为系统设计人员提供了一款简单的Cortex-M0解决方案,无需使用两个芯片,也不用依赖传统微控制器架构,即可实现高质量、高对比度LCD段码显示。LPC11D和LPC12D系列是Cortex-M LCD产品组合中低本高效的入门级产品,组合中还包括适用于TFT和STN显示的Cortex-M3图形LCD控制器。这些新产品的推出,进一步扩大了恩智浦ARM产品系列阵容,增加了产品选择的灵活性,从而为客户带来了更多价值。”

与目前普通的LCD段码驱动器解决方案相比,恩智浦PCF8576D LCD驱动器可靠性更高,可支持2.5 V至6.5 V宽LCD电源范围,使得LPC11D00和LPC12D00成为低阀值和高阀值LCD接口的理想选择。集成PCF8576D提高了系统可靠性和质量,降低了电气互联和兼容问题,同时具备片上显示RAM和多种闪烁模式等关键特性。除了整屏闪烁之外,LPC11D00和LPC12D00的闪烁频率可以随意配置,支持任意LCD器件上的交替信息显示。微控制器发出的显示数据可以存储在40 x 4位片上显示RAM中,并直接映射显示在LCD器件上。另外,即使在微控制器牌低电模式下仍可维持这些特征,因此,LPC11D00和 LPC12D00对于要求低成本LCD段码集成的低功率8/16位应用,也是一款极具竞争力的解决方案。

LPC11D00支持32 KB闪存、8 KB SRAM,提供丰富的外设支持,包括2个SSP、 I2C (FM+)、UART、 4个系统定时器和一个8通道10位高精度ADC。作为LPC1100L节能高效系列的扩展产品,LPC11D00也具备独特API驱动电源配置功能,提供即用型电源管理模板,设计人员通过简单的API调用,即可进行运行时间优化,提高系统性能、效率和有源功耗。

LPC12D00与LPC11D00具有同样功能集,另外还具备128 KB闪存以及创新型模拟外设,如双路模拟比较器,内建32阶基准电压、边缘和电平检测以及输出反馈环路。 LPC12D00是LPC1200工业控制系列的产品,也是安全关键型工业自动化和白色家电应用的高可靠性解决方案。LPC1200系列通过了Langer EMV-Technik公司按照IEC61697-1标准进行的电快速脉冲群(EFT)测试,额定为高抗扰度等级,并通过了IEC 60730 B类认证。

LPC11D00的主要特性

恩智浦LPC11D00显示微控制器为热销的超低功耗Cortex-M0 LPC1100L微控制器系列的产品,具有以下特性:

●与LPC1100L相同,速度高达50MHz

●32个向量中断、4个优先级、多13个拥有专用中断的GPIO

●UART、1-2个 SSP、I2C (FM+)串行外设

●具备脉宽调制/匹配/捕捉功能的2个16位和2个32位计时器

●12 MHz内部RC振荡器,温度和电压可精确到1%

●电源复位(POR)、低电压检测(BOD)、锁相环路(PLL)

●8通道高精度10位ADC,DNL误差:±1LSB

LPC11D00系列结合了以上功能集以及ARM Cortex-M0 v6-M 16位Thumb指令集,相比执行一般任务的常用8/16位微控制器,代码密度高出50%。

LPC12D00的主要特性

恩智浦LPC12D00显示微控制器是高稳定性LPC1200工业控制器系列的扩展产品,包括55个 GPIO、多个计时器/串行通道、以及板载外设,内建RTC、DMA、CRC和1%内部振荡器,可提供波特率生成所需的精度。其他特性还有:

●视窗化监视定时器,带独立内部振荡器源,符合IEC 60730 B类白色家电安全要求。

●所有GPIO引脚均有可编程数字滤波器,可提供更好的信号完整性控制,适合工业应用。

●针对Cortex-M0优化的ROM型除法库算术性能比软件型的除法库高出数倍,并且具有确定性极高的周期时间和更小的闪存代码。

●双路模拟比较器内建32阶基准电压、边缘和电平检测以及输出反馈环路。

上市时间

恩智浦LPC11D14和LPC12D27微控制器目前提供样片,2011年第四季度提供32-KB和128-KB闪存两种微控制器,届时可通过全球供应商订购。