处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

SMSC一代JB2.2平台增加多项音乐数据流功能

SMSC一代JB2.2平台增加多项音乐数据流功能
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-17

致力于实现多样化系统连接的半导体厂商SMSC日前发表一代的JukeBlox 2.2 (JB2.2)平台,它具备多项增强的音频数据流特性,包括启动时间快可提升4倍、采用新型WiFi多媒体(WMM)标准的更好的WiFi性能、低功率待机模式、以及自动网络唤醒功能等。JB2.2还可提供JB Connect 2.0和JB iLink等更好的网络设定选项,以及令人兴奋的新使用模式,可透过新的JB Direct功能,在个人或便携式应用中直接进行连接与码流传输。此外,由于充分运用功能强大、高效率的DM870A网络媒体处理器,新设计还能藉由系统器件的整合,可减少20%的物料清单成本。JB2.2还启用了JB Host和JB数字信号处理器(DSP)新功能,其中SMSC处理器可完成独立主机MCU和音频DSP的功能,因此可节省这些外部器件的成本。

JB2.2完整的软件开发工具包(SDK)可提供更佳的应用程序编程接口(API)与工具,当实现这些新功能与降低成本的整合,可进一步简化产品开发与客制化工作。JB2.2中的许多新功能都能透过软件来实现,可进一步扩大对既有产品平台的再开发。SDK可提供核心库,以满足上层软件、媒体数据流中间件、内容存取、导航和系统控制、遥控配置文件等各种功能的需求。

SMSC资深副总裁暨无线产品部门总经理Gene Sheridan表示,“我们的JukeBlox 2.2是现今功能丰富的平台,系专为提供消费者绝佳的家庭音频连接平台所设计。随着越来越多人希望能随心所欲的存取并传送音乐,此趋势已推动了数码音频的快速发展。许多消费品牌都意识到了这个市场需求,并推出采用JukeBlox平台的新产品。此市场正快速成长,我们非常兴奋能成为这些消费技术领导厂商的无线音频解决方案。”

JukeBlox平台持续提供完整的音频编解码、网络收音机协议、常用的音乐应用程序、各种连接方案,以及所有的业界互操作性标准。JukeBlox还具有故障防护(fail-safe)固件更新,无需更改硬件,就可为消费者提供新功能。新的JB2.2软件和SDK将于2011年11月正式供货。