处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Exar发布多款基于I2C和SPI的GPIO扩展芯片

Exar发布多款基于I2C和SPI的GPIO扩展芯片
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-17

Exar公司近日发布了XRA120x I2C/SMBus GPIO(通用输入/输出 )扩展芯片以及XRA140x SPI GPIO扩展芯片家族-共推出12款产品。Exar的GPIO扩展芯片采用工业标准的I2C,SMBus,或者SPI接口,实现I/O口扩展需求。XRA120x以及XRA140x系列芯片面向工业监控,手持电池供电设备、和手机、PDA、GPS消费类电子等诸多市场。

“出于顺应客户需求以及抓住市场机遇,作为其市场的接口产品线的一部分,EXAR推出GPIO桥扩展方案。”Exar公司接口产品线副总裁Levent Ozcolak先生表示,“这些新产品拓展了EXAR的产品规模,也让我们可以服务更多的市场应用。已经受益于EXAR UARTs以及串行收发器优势产品的系统架构师们,可以同样信赖采用我们的GPIO扩展芯片”。

当微控制器或芯片组的I/O引脚数量不足,或在远距离通讯中使用更具优势的串行协议时,GPIO扩展功能能够提供更为强大的的控制和监测。

“覆盖8口和16口扩展需求,并且提供通用的接口,XRA120x和XRA140x系列为客户的设计提供即时的选择.“ EXAR接口产品线策略市场总监Rakesh Bhatia如是说。

XRA120x和XRA140x的工作电压范围为1.65V至3.6V, 管脚耐压为5V。多个产品型号,可以满足8个或16个GPIO扩展需求。当GPIO配置为输入状态时,每个GPIO口内部都有一个可选的上拉电阻。其输入极性也可配置,且每个输入管脚内置滤波功能,过滤噪声和毛刺。如有需要,输入过滤功能也可以禁用。GPIO的中断方式可以设置为上升沿触发、下降沿触发或任意触发。所有的GPIO都有独立的中断使能和中断状态指示,从而可以通过软件轻松确定中断产生来源。当GPIO设置为输出状态时,其输出电平可以单独控制包括三态输出。

XRA120x的I2C/SMBus接口频率高达400kHz。SDA和SCL输入均带有噪声过滤器,每颗芯片有32个地址供选择。XRA140x的SPI时钟频率高达26MHz,从而满足对GPIO转换速率更高的需求。

为满足不同的需求,该系列产品包括24款不同的型号(12种型号,每个型号对应两种封装)。16款I2C产品实现了和一个或多个行业标准器件的引脚兼容,在此基础上,XRA120x and XRA140x还提供更多附加增值功能。