处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛普拉斯PSoC+3+CapSense+Plus新增SmartSense功能

赛普拉斯PSoC+3+CapSense+Plus新增SmartSense功能
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-17

触摸感应领域的市场者赛普拉斯半导体公司日前宣布推出面向按钮、滑条、触摸板和接近感应等领域的PSoC 3 CapSense Plus电容式触摸感应解决方案。此外,该款堪称业界的电容式感应解决方案还能执行通用系统控制功能。为了实现上述功能,新产品将赛普拉斯PSoC 3可编程片上系统和业界的CapSense电容式触摸控制技术这两款出色的解决方案进行了完美结合。

PSoC 3 CapSense Plus通过采用赛普拉斯正在申请专利且实现了革命性创新的SmartSense自动调校算法,省去了系统调校步骤,从而能够显著降低系统设计成本并大幅简化设计流程。SmartSense可自动调校能实现触摸感应性能的10余种参数。赛普拉斯PSoC Creator IDE中的图形CapSense软件模块可帮助设计人员方便地定义按钮、滑条、触摸板和接近电容式感应器的组合,并能提供诸如信噪比(SNR)、手指阈值、噪声阈值等参数的实时反馈。

全新PSoC 3 CapSense Plus器件具有多达62个通用I/O (GPIO)引脚,且所有引脚均能处理CapSense信号,从而可实现在同一芯片中容纳业界多数量的电容式感应元件。此外,该款全新的解决方案还拥有赛普拉斯出色的抗噪性,能在各种噪声源存在的情况下确保高度稳健的工作。

此外,赛普拉斯还提供了“升级电容式触摸感应设计”信息web模块。

赛普拉斯随着全新解决方案的推出还提供了CY8CKIT-031 PSoC CapSense扩充板套件,能够显著加速设计进度。CY8CKIT-031同时包括按钮和滑条模块,三个独立的可支持原型设计的覆盖层,还有一张包含项目范例和应用笔记的资源CD。该全新套件的适配器板使工程师能够将现有的CapSense模块插入CY8CKIT-001 PSoC开发套件或CY8CKIT-030 PSoC 3开发套件中,从而为工程师提供完整的PSoC 3生态系统,以创建出强大的定制设计,并能够帮助客户在PSoC 3环境中轻松实现CapSense设计的再利用。CapSense模块套件包括 CY3280-BSM 简易型按钮模块套件、CY3280-SRM径向滑条模块套件、CY3280-SLM线性滑条模块套件和CY3280-BMM矩阵按键模块套件。如果客户已经拥有上述模块套件,那么他们在购买全新 CY8CKIT-031套件时能享受五折优惠。

目前,工程师将电容式触摸用户界面与中央系统控制功能的设计工作分开进行。大多数情况下,用户界面控制器通过带状电缆连接系统控制器并传输用户的输入数据。这种设计方法往往需要多个元件,功耗更高,并导致系统设计更加复杂。而赛普拉斯的PSoC 3 CapSense Plus已经充分解决了上述问题。设计人员现在可同时将系统和用户界面控制集成在同一芯片中,而且还具备SmartSense自动调校技术这一优势,能够在设计过程中自动优化相关参数,从而有助于加速系统设计和原型设计/生产的进程。

赛普拉斯负责PSoC平台产品业务的副总裁Gahan Richardson指出:“设计人员已充分了解到赛普拉斯是电容式触摸解决方案领域的者,此外,他们也非常欣赏PSoC 3架构的强大功能和高灵活性。我们能够帮助设计人员方便地将两大出色技术完美结合在一起,从而在众多不同的应用领域中简化系统设计流程。”

赛普拉斯PSoC 3架构基于高性能的8位8051处理器之上,具有独特的可编程模拟和数字外设,可实现电机控制、智能电源和电池管理、LCD段式显示、图形控制和音频/语音处理、通信协议等众多功能。其集成的20位Delta Sigma ADC可提供优于18位有效位数 (ENOB) 的性能。

赛普拉斯的CapSense技术是一款可实现电容式感应按键、滑条和开关设计的业界解决方案。CapSense触摸感应解决方案应用非常广泛,迄今为止,已经在移动手持设备、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用以及其它任何含有机械按钮或开关的系统中替换了35亿个机械按钮,这些成就充分奠定了赛普拉斯在触摸感应领域内的业界地位。CapSense产品系列在业界是面的、而且集成度也是的,可使用其具备抗噪性和防水级别的电容触摸感应界面来增强工业设计和可靠性,其中包括无需直接触摸的接近感应。

供货情况

PSoC 3 CapSense Plus解决方案目前已应用于所有赛普拉斯PSoC 3器件中。此外,CY8CKIT-031套件现已通过赛普拉斯网站及赛普拉斯授权经销商发布,定价为115美元。