处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛威科技两款全新700V超高压器件PWM控制器出炉

赛威科技两款全新700V超高压器件PWM控制器出炉
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-14

赛威科技(SiFirst Technology)近期又推出两款全新的应用在中功率AC/DC领域场合的PWM控制器——SF5580和SF5590系列。它们采用赛威科技开发的专利的新一代700V超高压器件,可以在中功率领域实现低于50mW的超低待机功耗。

众所周知,降低系统的待机功耗已经成为绿色电源IC发展的潮流。如今的电源会有相当多的时间工作在待机模式。在待机状态下,虽然系统消耗的功率较小,但是如果将所有用电设备加起来,则总的待机功耗就会相当可观。的确如此,待机功耗在欧洲家庭或者办公室里可占到近10%的总电源功耗,在美国这个比例可高达40%!,目前“能源之星”(Energy Star)EPS2.0的待机功耗要求是300mW。绿色电源IC技术发展的轨迹之一就是不断降低待机功耗,从早的W级待机功耗到500mW,再到目前市面上大部分能满足300mW的待机要求。近几年,超低待机功耗技术开始流行起来,所谓超低待机功耗是指在30W以上系统中待机功耗小于100mW,在30W以下系统中待机功耗小于50mW, 开始接近电源系统的待机极限。

赛威科技IC研发总监林官秋指出:“实现超低待机功耗需要具备两方面条件,一个是空载处理技术。另一个是需要有高压启动器件。 这两个方面如同电脑的软件和硬件,缺一不可”。 赛威科技这次新推出的SF5580/5590利用了其开发的专利的新一代700V超高压启动器件,可以大大降低系统待机功耗。林官秋指出,赛威的新一代高压器件,相对于目前市面其它公司的高压启动IC,具有更高的耐压值,从而具有更高的ESD可靠性。同时赛威的新一代高压器件可以大大降低漏电流,从而能够实现更低的待机功耗。林官秋还指出:“赛威科技这次发布的SF5580/5590还集成了专利的 “零短路功耗”技术,能够大大降低系统短路时的功耗,提高系统可靠性,此功能为业内首创”。

赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SF5580在65W(19V/3.42A)上的系统待机功耗只有39mW@230VAC,为业内水平。未来赛威科技将会利用此超低待机功耗技术,在小功率领域推出 “零待机功耗”IC”。所谓“零待机功耗”就是指待机功耗小于10mW。李茂指出:“我们认为10W以下小功率充电器的待机功耗的极限为5mW左右,20W以下小功率适配器的待机功耗的极限为10mW左右,未来赛威科技会将朝着这个目标持续迈进”。

此外,赛威科技这次发布的SF5580和SF5590还集成了其专利的“优化降频”与“效率均衡”等先进PWM技术。 其中,SF5580系统频率固定为65KHz,SF5590的系统频率可以外部编程。SF5580和SF5590还集成了诸多完善的保护,诸如软启动保护,VDD过压保护,输出过压保护,过温度保护(OTP),管脚浮空保护等等,这些保护功能大大提高了系统可靠性,优化了系统性能。SF5580和SF5590提供SOP8封装。