处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

科锐广东LED公共照明技术交流会成功举办

科锐广东LED公共照明技术交流会成功举办
来源: EEWORLD 时间:2012-09-17


2012年9月14日,中国广东广州讯 — LED 照明领域的市场者 科锐 公司(Nasdaq: CREE)近日于深圳和广州两地举办了“科锐:广东LED公共照明技术交流会”,向应邀出席的400多位合作伙伴及客户展示了科锐业界的单颗功率型LED和多颗集成式COB器件创新技术及道路和室内照明参考解决方案。

科锐香港有限公司高级顾问唐国庆先生在发言中详细阐述了科锐“三个代表”观,即科锐力争代表LED照明前进方向,引领照明变革;科锐力争代表LED器件发展的高度,即高亮度、高显色性、高光色一致性;科锐力争代表LED人的历史责任,让创新发生,让绿色照明照遍世界。他表示,以“三个代表”作为指导思想,科锐一直致力于通过技术创新,为客户提供性能更好、性价比更高的 LED 器件,全力帮助照明生产商入围广东省 LED 照明标杆体系,以客户的成功实践科锐“加速 LED 照明普及”的承诺。同时科锐将始终坚持“科技突破,锐意开拓”的理念,扎根广东,响应政府号召,积极与广东省同仁紧密合作,共同提升广东省LED产业水平。科锐期望以本次技术交流会为契机,深化交流与合作,构筑互动 平台,实现共同发展,助力推动广东省LED公共照明普及!

科锐中国技术中心总工程师刘殿伟先生在会上集中展示了科锐单颗功率型 LED 技术进展及道路照明参考解决方案。科锐全新突破性SC3  创新技术平台,集加强光效的碳化硅、高效的DA芯片以及优化散热的封装和新型荧光粉于一体,从而能够实现较其它 LED 产品高达两倍的性价比(lm/$)和优异的可靠性,为业界提供更高性能的 LED 器件。凭借此创新性平台,科锐 LED 的光效也在不断的提升。今年四月,科锐白光功率型LED光效再度刷新行业纪录,达到254 lm/W;而新一代照明级产品的量产光效在85 °C温度和350 mA驱动电流条件下已经达到162 lm/W。此外,科锐能够针对道路照明提供高效 LED 系列产品和照明参考解决方案,有效地帮助照明生产商缩短投资回报期,有助于 EMC 模式在广东省的推广。与此同时,刘殿伟先生还就 LED 在室内照明的应用与在座嘉宾进行了深入的交流探讨。随着多颗集成式 COB 技术的不断创新和发展,科锐能够为客户提供集设计简易性与生产简易性于一体且拥有更高性能的LED 器件, 帮助照明生产商快速推出种类丰富的 LED 照明产品,以满足室内照明应用的不同需求。

广东省半导体光源产业协会常务副会长陈志祥先生应邀出席了此次活动,并在致辞中指出:“在广东省委、省政府的高度重视之下,LED产业被列为广东省重点培育发展的三大战略性新兴产业之一。广东省推广应用LED照明产品工作会议在广州的召开,提出了三年普及LED公共照明的重要目标,使得广东省LED产业的发展进入了新的篇章。科锐作为广东省LED产业的重要成员之一,希望科锐能够抓住广东省三年普及LED公共照明的机遇,与广东省业界同仁一起,共同建设绿色照明示范城市,共同为广东省LED公共照明普及做出贡献。”