处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

引领平板电脑、PC的安全单芯片系统处理器

引领平板电脑、PC的安全单芯片系统处理器
来源:

Broadcom(博通)公司宣布,Broadcom业界的安全单芯片系统(SoC)产品系列增加了两款新产品BCM5882和BCM5883, 这两款产品是业界集成度的安全单芯片系统处理器。这两款新的单芯片系统为PC设备制造商提供了一种既高度可扩展、又经济实惠的信息安全解决方案。这两 款新产品都集成了近距离通信技术、一个安全处理器和生物识别功能,并利用多因素、多选择鉴别及数据保护流程,将用户鉴别与主计算系统隔离开。

这两款经济实惠的信息安全平台适用于多种产品系列和外形尺寸,使IT经理能在企业内采用一个一致的信息安全平台。未来几年,在智能电话和消费类电子产品中,近距离通信将变得无处不在,在PC和平板电脑中利用近距离通信可以实现用户鉴别、支付、售票、广告以及基于位置的服务和应用。

企业网络安全遭到破坏的事例越来越多,人们也越来越担心社交媒体网站以及存储在云中的数据,因此信息安全专家、供应商和服务提供商都看到,需要改进网络安 全性。有鉴于此,Broadcom开发了证书保险柜(Credential Vault),证书保险柜位于单芯片系统的核心部位,用户和设备的密钥及证书都安全地存储在证书保险柜中。这种由单芯片系统提供的基于硬件的鉴别方法可与自加密硬盘(SED)的数据访问建立直接联系,以给关键用户数据提供一个额外的安全层。

云计算等技术在工作日可能也需要重复验证。Broadcom的安全单芯片系统提供企业级单一登录应用,无需重复登录和鉴别,减轻了使用云计算应用的负担。每一个安全单芯片系统都有一个独特的、器件特有的密钥,该密钥在工作场所可作为信任的根基,用来产生基于设备和用户的证书。通过在文件、电子邮件、VPN 访问和数字版权管理(DRM)应用中使用数字签名,这些证书实现了安全的工作环境。

“破坏数据安全的活动越来越频繁,引起的损失也越来越大,因此导致了对更多安全解决方案的需求。我们的安全单芯片系统为提高企业和云网络应用的安全性 提供了一种灵活的解决方案。通过在与主机隔离的单个设备中提供所有必要的功能,IT经理确实能在系统‘前门’保护数据安全。”

产品要点:

    * 数据安全遭到破坏引起的损失在逐年上升,2010年企业数据安全遭到破坏引起的平均损失为720万美元,比2009年上升了7%。

    * 新推出的单芯片平台除了适用于PC和平板电脑,还适用于信息安全设备,如鉴别令牌、加密狗和外部设备。

    * 新推出的单芯片系统增加了可用的、基于硬件的用户鉴别选项,包括TPM 1.2、指纹、接触式智能卡、SecurID以及近距离通信/非接触式智能卡读卡器。

    * 合作伙伴可以下载证书保险柜(Credential Vault)API软件开发工具包(SDK),网址为//www.broadcom.com/support/security/cv-api_sdk.php。