处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

STE将翻盘希望放在即将来临的LTE智能机市场

STE将翻盘希望放在即将来临的LTE智能机市场
来源:我爱方案网 时间:2012-09-17

【导读】未来两年是决定LTE终端设备制造商未来市场地位的关键时期,谁能在这段时间做出性价比高的LTE终端(如智能手机),谁就能在2015年LTE终端市场需求腾飞的关键时间点掌握先机。作为一家亟需找到新的赢利增长点的3G芯片供应商,STE自是不会放过这一千载难逢良机,近推出了将强大的双核应用处理器与LTE多模modem整合在一起的L8540芯片,下文将为你揭开L8540的面纱。


作为高度整合的智能手机和平板电脑解决方案新成员,STE(意法•爱立信)近推出了将强大的双核应用处理器与LTE多模modem整合在一起的下一代高集成度LTE平台NovaThor L8540,它不仅能提供杰出的多媒体性能,而且还能支持 LTE/HSPA+/TD-HSPA。

意法•爱立信高级副总裁智能手机和平板电脑解决方案负责人Marc Cetto表示:“NovaThor L8540平台的推出,让我们高度整合的智能手机和平板电脑解决方案家族又添新成员,L8540将LTE平台的整合带入一个全新境界。通过将强大的双核应 用处理器与我们业界的LTE多模modem相集成,我们更进一步帮助客户降低终端产品尺寸,节省物料成本(BOM),并降低产品功耗。使用搭载了 NovaThor L8540平台的下一代智能手机的用户,将会充分体会到外型小巧、低功耗、卓越多媒体应用所带来的实惠。”

NovaThor L8540在一颗28nm的芯片上集成了双核1.85GHz ARM Cortex-A9处理器、性能强大的运行速度为500MHz的Imagination PowerVR SGX544图形处理器(GPU)以及LTE/HSPA+/TD-HSPA modem。得益于其超低的电压运行模式,与目前市场上其他平台相比,NovaThor L8540能够将智能手机的续航时间延长30%。

在一个高度整合的方案上,NovaThor L8540将能够提供非常卓越的多媒体应用,包括1080p视频编码以及60帧/秒的回放,1080p 3D摄录功能,能够支持分辨率为1920x1200的WUXGA的屏幕,实现60帧/秒的图像,并支持高达2000万像素的摄像头。

该整体平台包括提前已经整合的无线连接方案,支持蓝牙、GNSS (GPS+GLONASS)、FM、WLAN、WiFi Direct以及NFC(近距离通信)。配备了意法•爱立信近期推出的无线连接方案CG2905和CW1250,该平台被进一步优化,可支持无线共存并具 有超低功耗。

在一款灵活紧凑的方案中能够支持LTE/HSPA/TD-SCDMA/GSM多达8个频段,NovaThor L8540正是开发高性价比的适合全球广泛部署的LTE网络多模智能手机的理想选择。NovaThor L8540预计2012年3季度向客户送样。

NovaThor产品家族将先进的应用处理器、高速无线宽带modem以及一整套连接方案,集成在一个完整的平台方案中。NovaThor L8540是以NovaThor L9540平台为基础开发。L9540整合了Nova A9540应用处理器和Thor M7400 LTE多模modem,在2011年4季度已经向主要客户送样。Nova A9540是继Nova A9500后的第二代应用处理器,A9500于2011年3季度量产。

如想进一步了解2012年智能手机市场情报,请点击下载!