处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦发布MIPI+M-PHY发射机一致性测试套件

安捷伦发布MIPI+M-PHY发射机一致性测试套件
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-11

安捷伦科技公司日前宣布推出业界首款用于发射机验证的MIPI M-PHY一致性测试软件包。

Agilent U7249A软件在Infiniium 90000系列示波器上运行,可执行广泛的测试以满足MIPI联盟的M-PHY规范v1.00和M-PHY一致性测试套件v0.65的物理层需求。该软件支持M-PHY速率到5.8Gbps,能够帮助研发设计团队启动、调试和验证M-PHY设备。

安捷伦MIPI项目经理Roland Scherzinger说:“在M-PHY设计的早期开发阶段,我们就与客户展开了合作,从而能够率先提供MIPI M-PHY一致性测试软件包。我们正与MIPI工作组紧密协作,并且共享有关高速测试方面的经验,以确保实现可靠的M-PHY易测性。”

全新的一致性测试软件帮助设计与验证工程师快速、轻松地验证和调试嵌入式M-PHY数据链路。该软件支持:

●执行广泛的测试,以满足MIPI联盟的M-PHY规范v1.00和M-PHY一致性测试套件v0.65的物理层需求。

●支持/二/三代高速M-PHY测试,支持速率到5.8Gbps。

●支持对运行在M-PHY物理层上的DigRF v4、UniPro和LLI等协议执行电气测试。

●支持示波器测量设置和编程自动化,以便改进测试结果的精度和可重复性。

●自动进行裕量分析并提供合格/不合格一致性测试报告。

Agilent U7249A MIPI M-PHY一致性测试软件可在Infiniium 90000 X系列示波器上运行,该产品提供业内的、高达33 GHz的实时带宽和的30 GHz探测系统。凭借业内低的本底噪声和本底抖动性能,Infiniium 90000X示波器可确保优越的测量精度。与N2809A PrecisionProbe软件结合使用时,90000 X系列示波器会给予工程师对他们的MIPI M-PHY 产品性能更大的信心,并能够增加设计裕量。

安捷伦高性能ParBERT 81250A(用于多通道测试)和J-BERT N4903B(单通道测试)也支持精确、自动的MIPI M-PHY接收机测试。尽管MIPI M-PHY接收机测试标准尚未确定,两款 BERT均可与N5181/2A、E4438C、81150A信号发生器结合使用,执行精确的接收机容限测试。

Agilent N5990A-165 MIPI M-PHY/DigRF v4接收机自动测试软件通过控制在设置中的所有测试设备自动校准压力条件下信号和自动执行接收机容限测试,可节省大量的研发时间。

基于MIPI M-PHY的Agilent N5343A及其N5344A DigRF V4训练器和分析仪可提供从单个比特到IQ调制射频信号的全新分析能力。N5343A支持工程师在所选的域(数字域或射频域)和抽象层(物理层或协议层)中进行测试,以快速表征RF-IC,并迅速解决交叉域集成问题。

意识到创新者使用N5343A DigRF V4训练器对RFIC器件进行快速表征的需要,安捷伦推出一款软件选件。软件选件001为开发人员提供极好的速度和灵活性,以便启动和表征他们的设计。安捷伦可帮助用户从RFIC中直接提取IQ数据且无需使用任何其它的软件框架,始终承诺为DigRF客户提供高价值产品,并推动规范发展。基于M-PHY的 DigRF训练器和分析仪解决方案在业界率先支持所有层的MIPI M-PHY协议。