处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

针对Intel架构的新版片上调试工具问市

针对Intel架构的新版片上调试工具问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-11

全球嵌入式及移动行动应用软件供应商风河(Wind River)日前发布针对Intel硬件架构优化的新版片上调试工具Wind River Workbench On-Chip Debugging。这套JTAG产品所提供的调试解决方案可协助多个产业广泛应用的嵌入式设备,以更高的效率、更经济的成本进行以Intel处理器架构为基础的嵌入式平台开发。

新版Wind River Workbench On-Chip Debugging工具的功能特色:

●已特别针对Intel处理器进行优化,包括Intel Atom、Core、Xeon等专门用于嵌入式系统开发的多款处理器均可支持。

●借助Intel硬件架构的观察机制和工具套件,用户可迅速获知其产品平台的状态并监控各项主要元素,诸如描述表(Descriptor Table)、分页表(Paging Table)、虚拟至物理内存映射(Virtual to Physical Memory Mapping)、PCI总线以及CPU与接口设备的登录文件等等。

●可支持动态下载EFI(Extensible Firmware Interface)模块的调试功能,并可深入检视UEFI(Unified EFI)数据结构。这些功能将有助于开发人员针对引导加载软件(Boot Loader)以及BIOS进行调试、客制化或优化等。

●可促使开发流程进一步简化的SPI(Serial Peripheral Interface,串行外部接口)Flash程序编写功能,因此就无须额外使用单独的Flash程序编写工具。

Wind River工具套件产品线经理Brian Finkel表示:“无论处于产品开发周期中的任何一个阶段,只要透过本套新版Workbench片上调试工具,开发人员即可随时深入观察他们正在处理的嵌入式系统。如今的系统变得越来越复杂,调试工作也越来越困难,上述独特的功能就成为必备,因此也需要经过精心调整、支持多核架构并可自动侦测辨识操作系统的工具来辅助。Wind River不断将Intel的技术与本身质量的VxWorks以及Wind River Linux Run-Time平台开发工具相结合,并持续向客户提供能够优化产品性能并改善工作效率的工具套件,进而协助他们加速推出以Intel处理器为基础的产品。”

由于集成性日益增加,软件组件重用也更趋普遍,加上采用多核处理器架构的产品不断增加,使系统变得越来越复杂,同时也大幅提高了正确诊断出系统软硬件问题根源的困难度与挑战性。为了解决这些问题,Wind River Workbench On-Chip Debugging可让开发人员深入观察系统的每一层Layer,以便从软硬件的频繁互动之中查明导致错误发生的问题点。

以Eclipse平台为基础的Wind River Workbench On-Chip Debugging是一套符合行业标准技术的图形化调试解决方案,不但能有效缩减整个嵌入式产品开发的生命周期,还能大幅提升开发人员的工作效率。不论开发人员是决定采用VxWorks、Wind River Linux或其它操作系统作为其产品基础,Wind River一系列完整的开发工具套件均可为他们提供丰富的选择以及灵活的运用弹性。