处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IHS调降半导体市场展望

IHS调降半导体市场展望
来源:EEWORLD 时间:2012-09-14

经济形势黯淡,正在导致PC与相关电子元件需求下降,促使 IHS 公司 调降 其对于2012年全球半导体市场芯片营业收入的预测。

据IHS iSuppli公司应用市场预测工具的初步结果,目前预计2012年全球半导体营业收入小幅下降0.1%, IHS公司先前的预测认为今年增幅小于3%。

这将是全球半导体产业自2009年以来的首次年度下降,对于全球芯片市场来说是重大事件。即使2011年全年电子市场都非常疲弱,IHS公司也从未预测当年营业收入下降。但第二季度令人失望,而糟糕的经济形势导致第三季度的预期黯淡,预计将导致今年半导体市场萎缩。

IHS公司的初步年度半导体增长预测

形势严峻

2012年季度全球半导体营业收入比2011年第四季度温和下降3.6%,符合正常的季节模式。

但第二季度营业收入仅比季度增长3.0%左右,从历史平均水平来看非常疲软。对于第三季度,主要芯片供应商的营业收入预测显示总体市场仍然低迷,环比增幅仅略高于6.0%。

由于这两个关键季度的增长乏力,今年半导体市场将难以避免萎缩的结局。

PC打压半导体市场增长

PC及周边设备是2012年拉低总体半导体市场的主要市场领域。IHS公司先前预测,无线通信领域扩张足以驱动2012年整体半导体市场增长。但是,PC半导体市场放缓加剧,将让无线通信以及工业电子领域难以抗衡下行压力。原先预计无线通信领域半导体需求增长5%左右。

虽然下半年推出的超级本等其它超薄PC平台将激励PC市场,但不断加重的经济疑虑将给总体PC市场施加沉重的下行压力,并限制2012年的消费与企业支出。这种情况将导致2012年多数半导体元件领域的营业收入全面下滑。

根据有关经济形势改善的预期,目前IHS公司仍预测2013年半导体市场强劲增长逾9%。但是,多个重大事件仍给2013年经济构成下行风险,也会拖累电子与半导体产业。

这些潜在的事件包括欧元区危机、中国经济增长大幅放缓、中东局势动荡以美国面临潜在的联邦税收与预算财政悬崖。