处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔助力Session Bandwidth Optimizer产品

飞思卡尔助力Session Bandwidth Optimizer产品
来源: EEWORLD 时间:2012-09-14

2012年9月12日,德克萨斯州奥斯汀讯 – 随着IP流量速率的爆炸性增长和更智能、对带宽需求量更大的消费电子器件的快速普及,人们对全球网络的需求也越来越多。 为帮助克服这些挑战,无线基础设施设备制造商Dialogic选择了 飞思卡尔 半导体(NYSE:FSL)的高性能处理解决方案,为其广泛的Session Bandwidth Optimization产品提供支持,这些产品的设计旨在加快数据吞吐率,并降低无线网络运营商的功率要求,Dialogic是的产品与技术提供商,使运营商能够为用户提供增强的移动体验,而用户也将从中获益。

飞思卡尔是Dialogic的I-Gate® 4000 Session Bandwidth Optimizers (SBO)产品线的主要处理技术提供商。 I-Gate解决方案的设计目的是通过在目前部署的整个网络中支持更多用户和服务减少无线运营商的投资和运营开支。 的I-Gate SBO产品集成了飞思卡尔QorIQ P4080处理器和StarCore MSC8156 DSP,下一代的Dialogic产品计划采用飞思卡尔的旗舰QorIQ T4240多核处理器。

Dialogic副总裁兼带宽优化事业部总经理Yair Hevdeli表示:“飞思卡尔处理和DSP产品的功率、性能和集成为我们高度先进的I-Gate解决方案提供了完美的匹配。  我们已经与飞思卡尔成功合作了许多年,在飞思卡尔技术和客户需求之间开发了巨大的协同效应。 这种协同效应与公司无以伦比的客户支持相结合,明确指明了飞思卡尔是Dialogic新型I-Gate产品的选择。”

飞思卡尔的八核QorIQ P4080处理器交付了优化的性价比,已经被许多的网络设备OEM广泛部署。 六核飞思卡尔MSC8156 DSP 实现了的性能提高和功率节省,同时提供的吞吐量为每周期八个16位MAC。 飞思卡尔即将推出的QorIQ T4240器件获得了嵌入式处理器的总体CoreMark基准性能得分。

飞思卡尔副总裁兼网络处理器事业部总经理Bernd Lienhard说:“Dialogic的创新I-Gate Session Bandwidth Optimizer是极具吸引力的产品,支持经济高效的2G/3G、LTE移动网络和下一代网络中的VoIP和数据流量传输,将带宽容量增加了两倍。 我们很高兴与Dialogic合作并提供关键技术,帮助许多业界顶级无线服务提供商程度地利用其现有基础设施架构。”