处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦i1000D+ICT在线测试系统提供新功能测试套件

安捷伦i1000D+ICT在线测试系统提供新功能测试套件
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-10

安捷伦科技公司日前宣布为其低成本U9401B Medalist i1000D在线测试系统提供一系列新功能,来提高大批量电子产品生产制造环境中的生产效率。

i1000D ICT系统的新功能测试套件包括:

外部应用软件集成功能:这使制造商能够将新的外部应用软件轻松集成到i1000D系统。例如,执行LED测试的制造商现在可以使用i1000D进行电流测量并对测试结果进行分析。其他应用领域包括针对汽车电子电路板和各种消费类电子产品的综合测试。

可定制的测试后功能(post-test actions):现在可对i1000D轻松地进行编程,根据印刷电路板组件的合格/不合格的测试结果,提供定制化的后续功能。例如,自动通知与i1000D连接的外部设备,从而将有缺陷的电路板从合格的电路板中自动分离出来。音频和视频信号也可合并一站测试中,以帮助生产操作人员对必要的后续流程进行测试。

全自动电路板载入功能:i1000D现在也提供全自动在线机型,能够满足不同制造商的电路板生产线测试需求,可将吞吐量提高20%,并轻松集成于表面封装技术生产线中。

安捷伦测量系统事业部市场总监NK Chari表示:“我们与电子行业内不同的客户合作,扩展了i1000D的功能。而且值得一提的是,我们已经证明了这台系统具有广泛的用途。”

他补充说:“客户能够通过i1000D的新型应用软件,即便是需要更高的吞吐量和更宽的产品种类,仍然可以实现低成本测试。”

关于Medalist i1000D ICT

i1000D ICT系统是一个经济型、多功能在线测试平台,具有完整的数字测试功能,填补了典型的制造业缺陷分析仪和高性能在线测试解决方案(例如,业界标准的Agilent Medalist i3070 ICT)之间的空白。