处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

盛群发布新一代CCD监控摄影机处理器HT82V863R

盛群发布新一代CCD监控摄影机处理器HT82V863R
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-10

盛群半导体推出HT82V863R新一代的CCD监控摄影机处理器,相较于上一代80LQFP的产品HT82V862R,采用更精简的64LQFP封装,除整合原有的高精密CCD时序产生器(High-precision CCD Timing Generator)、数字锁相环电路(Digital Lock Loop)、电视影像编码器(TV Encoder)、视频数字模拟转换器(Video D/A Converter)、视频放大器(Video Amplifier)、1.8V稳压器(1.8V Regulator)及低压复位/上电复位(LVR/POR)等电路外,新的影像处理器(Image Signal Processor)在低照(Low-Luminance)、色彩(Color)及噪声(Noise)等各项影像处理(image processing)上,表现(performance)都比 HT82V862R 优秀。除此之外,HT82V863R更提供数字式高动态处理(digital WDR)、自动背光补偿(Automatic Back Light Compensation)及数字式线锁定同步(Digital Line-Lock)等功能,供客户依不同需求来使用。除影像处理技术的提升外,HT82V863R 亦结合嵌入式微控制器,以单次烧录(One Time Programming; OTP)的只读存储器(Read Only Memory; ROM),做为微控制器的程序内存(Program Memory)核心,与一般采用MASK ROM为程序内存核心的同类型产品相较,盛群半导体的 HT82V863R 更能够提供客户客制化及升级的多样需求。

HT82V863R与盛群半导体的HT82V846 CCD摄影机模拟讯号处理器(CCD Camera Analog Signal Processor)及HT82V805A CCD垂直驱动器(CCD Vertical Driver)搭配成为CCD监控摄影机的Chipset,并将设定值、车幅线(Parking Line)及OSD菜单(OSD Menu)储存于外部的HT24LCxx EEPROM,支持SONY、SHARP及其它NTSC/PAL交错式补色系CCD传感器(Interlace Ye/Mg/Cy/G Complementary Color Mosaic Filters CCD sensor),提供自动曝光(Auto Exposure)、自动白平衡(Auto White Balance)、背光补偿(Backlight Compensation)、强光抑制(High light Suppression)等多项影像处理功能,搭配伽马曲线(Gamma Curve)、镜像(Mirror)、对比度(Contrast)、饱和度(Saturation)、亮度(Brightness)、色彩增益(Color Gain)、色彩相位(Color Gain)等多项可调整的功能,再经由内建的电视讯号编码器(TV Encoder)、视频数字模拟转换器(Video D/A Converter)及视频放大器(Video Amplifier),后以视频复合讯号(Composite Video Broadcast Signal)输出。为配合网络摄影机(IP Camera)及数字录像机(DVR)等应用,客户可以选用提供标准CCIR656数字输出的80LQFP HT82V863R,直接搭配后置处理的芯片(Backend Processor)节省成本。

为便利各项设定值的调整,盛群半导体准备了HT82V863R专用的开发工具及计算机软件,让使用者直接在Windows的系统下,直接以图控式的计算机软件及小巧的USB外接板(Dongle),直接进行各参数的调整与设定。另外,盛群半导体亦提供各CCD sensor的设定值范例及应用电路等,以缩短客户的开发时程。