处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC占DRAM市场份额首次低于50%

PC占DRAM市场份额首次低于50%
来源:EEWORLD 时间:2012-09-13

据IHS iSuppli公司的 DRAM 市场动态简报,DRAM的传统消费大户 PC 第二季度占DRAM市场的份额 首次 低于50% ,这也反映出苹果iPad等媒体平板的地位日益上升。

按比特出货量计算,第二季度PC占DRAM市场的49.0%,低于季度时的50.2%。这种下降令人瞩目,尤其是PC份额从未低于50%,甚至在第二季度之前的两个季度也没有低于50%,当时台式机、笔记本和上网本合计占有的DRAM份额似乎非常接近50%。从2008年季度直到2011年第四季度,PC平均份额一直徘徊在55%左右,呈现周期性波动,但总体趋势向下。

虽然PC领域的整体DRAM比特出货量继续增长,但PC占DRAM份额下滑态势似乎不可逆转。从今年第二季度到2013年第四季度,PC份额将进一步萎缩6个百分点至42.8%。

相比之下,平板电脑的份额将继续上升。第二季度平板电脑占DRAM比特出货量的份额从季度的1.6%升至2.7%,到明年第四季度将继续稳步扩大4个百分点至6.9%,如图3所示。

同期手机占DRAM市场的份额上升约7个百分点。在各类应用中,只有手机的份额增长较快。手机与平板电脑联手,对PC构成严重挑战。2013年第四季度,手机与平板电脑将合计占有26.7%的DRAM市场,几乎是今年季度14.1%的两倍。

除了PC、手机和平板电脑,DRAM也用于机顶盒、液晶电视和数码相机等产品,这些产品合计约占DRAM市场比特出货量的三分之一。

消费者疏远PC,平板电脑成主导

平板电脑占DRAM市场的份额扩大,源于平板电脑出货量的明显增长,而DRAM的传统堡垒——PC的出货量增长则因此急剧放缓。例如,第三季度平板电脑出货量将增长24%,第四季度增长55%。而笔记本电脑预计将分别仅增长9%和12%。

自从2010年推出iPad以来,平板电脑日益受到消费者的青睐,而PC,尤其是笔记本电脑大受打击,平板电脑被视为可以接受的PC互补产品或替代品。尽管全球经济存在不确定性,但平板电脑市场的前景依然非常光明,受益于其易用性与便携性,以及自身的惊艳特点。

平板电脑在DRAM市场中的份额增长,也可以归因于其DRAM容量不断增长。第三代iPad的DRAM容量是其前辈的两倍,高达1024MB或超过1GB,而iPad2是512MB。新款iPad增加DRAM,使其可以三星电子Galaxy Tab 7.7 LTE和HTC的Jetstream媲美,后两种产品也都含有1024MB的DRAM。在平板电脑中,只有亚马逊Kindle Fire的内存小于1GB,但Kindle Fire不与比较强大的平板电脑直接竞争。

平板电脑的DRAM搭载容量有所不同,是因为其对内存的使用更加多样化,尤其是在NAND闪存搭载方面。相比之下,智能手机的内存配置都向一个非官方的标准靠拢。有些制造商专注于生产像笔记本一样强大的平板电脑,而亚马逊等其它厂商则侧重于功能不那么强大的解决方案,比如有些只是整合了电子书阅读器和互联网浏览器的功能。因此,平板电脑在使用DRAM方面有更大的空间与灵活性。

像强劲的季度表现一样,DRAM在平板电脑领域的长期趋势同样令人振奋。尽管平板电脑所占份额增长速度有所放缓,但将继续快速上升,到2016年增长率将达到9%。

未来几年平板电脑的DARM搭载容量也很可观,到2015年将达到2GB。今年DRAM搭载容量预计增长79%,2013-2016年增速有所放缓,但仍将高达30-40%。