处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LTE部署升温:49个国家已推出100个LTE商用网络

LTE部署升温:49个国家已推出100个LTE商用网络
来源:飞象网 时间:2012-09-12

 据国外媒体报道,无线行业组织4G Americas日前表示,目前全球已经有49个国家的100家运营商推出了商用LTE服务,其中有67家在过去的12个月内推出。近一家公布推出LTE网络的是美国的区域网络运营商C-Spire Wireless。

4G Americas总裁克里斯·皮尔森(Chris Pearson)表示:“全球LTE商用网络的部署正不断升温。自2009年两家运营商率先推出LTE网络后,LTE网络正以每年翻一番的速度增长。此外,还有超过340家运营商承诺部署LTE。”

4G Americas通信主管维琪·利文斯顿(Vicki Livingston)指出:“虽然已经部署的LTE网络大多是FDD网络,但各地的商用LTE TDD系统也在不断问世(目前已有9个)。”

就全球范围来看:

预计到2012年年底,LTE商用网络总数将达133个

迄今为止,共有440多家运营商承诺或已经部署LTE网络

截止2012年第二季度末,LTE连接总量达到2770万

北美地区:

加拿大和美国共部署了16个LTE商用网络

2012年第二季度末,LTE连接总量达1540万,占全球LTE连接总量的56%

拉美地区:

共部署7个LTE商用网络,分别在巴西、哥伦比亚、多米尼加共和国、波多黎各和乌拉圭。

 

相关新闻:【更多新闻】

中移动香港与港铁达成协议 月内布设4G LTE网络

中兴助德国运营商E-Plus完成LTE/EPC多厂家互通性测试

GCT公司LTE单芯片为酷派Quattro 4G智能手机提供支持

AT&T 4G LTE网络新增覆盖7个市场