处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microchip推出两款全新基于PIC32 MCU的开发板

Microchip推出两款全新基于PIC32 MCU的开发板
来源:21ic 时间:2012-09-11

 21ic讯 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出两款基于低引脚数32位PIC32单片机(MCU)的全新数字音频混合器板。DM320014是一款USB数字音频附件板,采用标准USB 2.0 Mini-B连接。DM320413是一款数字音频混合器板,可提供Apple® 便携设备连接。该两款开发板均采用Microchip的PIC32MX250F128 32位MCU,有助于实现面向广泛应用的音频和语音设备开发。

这两款开发板的设计旨在将数字和模拟音频轻松集成到目标应用中。其主要功能包括通过USB Mini-B或AppleiOS接口的数字音频接口、能够方便连接模拟音频源(如麦克风或乐器拾音器)的线路输入和麦克风输入,以及线路电平输出和耳机连接的线路输出和耳机输出。这两款开发板都为便携式音乐播放器底座设计提供了一个绝佳的起点。此外,这些功能利用PIC32先进处理能力的优势,能够实现数字和模拟音频混合。两款开发板适用于消费电子和汽车市场的应用,如消费类音频底座(包括立体声系统)、降噪耳机、时钟收音机或A/V娱乐系统条形音响,以及汽车中可与便携式音乐播放器对接的底座。

这两款全新开发板彰显了Microchip对于利用PIC32 MX1和MX2单片机轻松实现数字音频开发的承诺。这些单片机具备66 DMIPS性能、高达128 KB的闪存、32 KB的RAM、USB、I2S接口和先进的时钟方案。该方案为外部编解码器(CODEC)提供所需的信号,从而无需内置PLL的编解码器。此外,该系列MCU还提供一个8位并行主端口(完美的LCD接口),对Microchip的mTouch™电容式触摸技术的支持和众多其他通用功能。

为了程度地提高需要解码MP3文件设计的成本效益,Microchip还发布了一个紧凑型MP3解码库。这个全新代码库只需占用21 KB的RAM,可以在PIC32MX250F128上运行。利用这些全新开发板和可用的紧凑型MP3解码库,设计人员可以缩短开发时间,并加快上市时间。

Microchip MCU32部门副总裁Sumit Mitra表示:“我们已经看到了PIC32在音频应用中的出色牵引力。继Microchip 2月份发布采用了I2S CODEC接口的PIC32MX1和MX2系列之后,市场需求已真正地涌现。这两款全新数字音频板有助于开发人员轻松获益于PIC32的音频功能。”

开发支持

开发人员现在就可以使用Microchip的MPLAB® X集成开发环境和这些全新开发板开始设计。这两款开发板均可利用另行购买的PICkit™ 3(部件编号PG164130)进行编程和调试。

封装与供货

两款开发板均已上市。DM320413仅通过Apple授权经销商提供给Apple MFi授权者。DM320014可以在microchipDIRECT购买。Microchip的紧凑型MP3解码库将于9月28日在microchipDIRECT以不可修改的二进制形式(部件编号SW320012-1)或可修改的源代码形式(部件编号SW320012 2)提供。