处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

世界测试仪器市场将继续增长

世界测试仪器市场将继续增长
来源:企业网 时间:2012-09-11

目前在世界电子测量仪器市场上,竞争日趋激烈。以往,测试仪器生产厂商主要都将仪器产品的高性能作为竞争优势,厂商开发什么,用户买什么。而今则已变成用户需要什么仪器,厂商就努力开发什么,并且把更便宜、更好、更快、更易使用的测试仪器作为奋斗目标。在信息化的推动下,全世界测试仪器市场将继续保持增长的势头。

一、美国:1998年,美国电子测量仪器的销售额约为96亿美元。在外贸方面,电子测量仪器的进口值为21.47亿美元,出口值62.49亿美元,顺差40.98亿美元。美国对10个主要电子测量仪器贸易伙伴的出口值为34.8亿美元,进口值10.12亿美元,顺差24.68亿美元,增长甚多。我国首次成为美国电子测量仪器的10大贸易伙伴之一,向我国出口的电子测量仪器为9300万美元。惠普电子测量仪器部业绩优秀,年增长率达20%。目前,在航空航天、国防、通信系统维护、通信设备生产等测试领域都处于市场地位。为了提高售前及售后服务,惠普公司电子测量仪器部建立了“用户之声”来收集和响应用户的反馈,又开通售前免费咨询和售后技术支持电话服务,进一步加强与用户的合作,并以系统集成的方式为用户提供全面服务。中国惠普公司也加大了研究开发的力度,其电子元器件事业部1998年销售额增长幅度达73%,1999年将成立中国通信技术中心,与国内主要研究机构在光通信和射频、微波通信领域共建实验室。美国泰克公司收购以通信测量仪器著称的CTE公司(德国西门子子公司)。据统计,其通信测试仪器已占整个市场的32%,通信协议分析仪则占通信测试仪器市场的21%。该公司在通信协议分析仪方面处于地位,这一收购使泰克公司研制通信测试仪器的实力得到了进一步加强。ATE-Teradyne公司的 集成电路 测试设备 销售额比上一年增长20%,推出的800MHz集成电路测试设备、印制板测试设备的销售也看好。另一家FLUKE公司在原有产品的基础上,紧跟计算机网络的发展,推出多种便携式网络测试新仪器,如新产品683/686企业级快速以太网测试仪等。

二、日本:1998年日本电子测量仪器的年产值为4876亿日元,比上一年增长18.l%。半导体器件和集成电路测试仪的产值达到2698亿日元,比上一年增长34%,占整个电子测量仪器总产值的55%。换句话说,这类测试设备已成为日本整个电子测试仪器市场的支柱产品。日本传输特性测试仪1998年总产值达到391亿日元,比上年增长20.5%,原因是网络测试需求的增加。为了适应企业局域网规模扩大和速度提高的要求以及城市有线电视网应用范围扩大的需要,在今后一段时间里,传输特性测试仪仍将保持大幅度增长势头。日本安立公司虽受国内投资低迷的影响,但欧洲、美国同步数字系列。光通信测试仪器的需求殷切,做到了亚洲下跌欧美补。除此之外,交换机测试仪、逻辑分析仪、元件材料测试仪和快速傅里叶变换分析仪产值均有较大幅度增长。频谱分析仪继续旺销,但产值有所减少。示波器市场平稳,产值下降,主要原因是进口的增加。在外贸方面,日本电子测量仪器1998年出口值达到2367亿日元,比上一年增长35.9%。在各种仪器中,出口值增长幅度的是通信测量仪,增幅达65.8%。出口值的是集成电路和分立器件测试设备达1468亿日元,占整个电子测量仪器出口值的62%。日本电子测量仪器的进口值为954.79亿日元,比上一年增长10.4%。进口值的仪器也是集成电路和分立器件测试设备,共进口231.3亿日元,占整个电子测量仪器进口值的24%。

三、西欧:西欧电子测量仪器1998年的销售值为28.8亿美元,比上一年增长30%,其中通信测试仪器的销售值比前一年增加一倍,达到6.62亿美元。除了示波器的销售额比上一年略有减少外,其它仪器的销售值均比上一年有所增加。四、德国:德国电子测量仪器1998年的销售额比前年增长了8.l%,达5.38亿美元,预计1999年将继续保持增长的态势。在整个电子测量仪器市场中,通信测试仪器所占份额,约占27.4%,其次为示波器,占16.9%。另外,微波测试仪器占14.7%,信号分析仪7.5%,信号发生器4.7%,逻辑分析仪3.1%。电子测量仪器是技术密集、知识密集型产品,是所有电子产品科研、生产、试验、维修的基本条件和手段,同时也是许多重大工程配套和经济建设不可缺少的重要组成部分。人们普遍认为,电子测量仪器市场的前景依然乐观。