处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通服务器网络虚拟化加速技术提高服务器性能55%

博通服务器网络虚拟化加速技术提高服务器性能55%
来源:电子工程网 时间:2012-09-10
博通(Broadcom)公司推出全新的NetXtreme II 服务器 网络虚拟化 ( NV )加速技术,该解决方案可应用于VXLAN网络,提高服务器性能超过55%。连同博通公司新推出的、采用智能NV技术的StrataXGS Trident II交换芯片系列,博通公司提供业界完整的VXLAN云规模网络端到端平台解决方案。如需了解更多信息,请访问:www.broadcom.com。

虚拟化和多用户的云规模网络在超越现有网络架构限制的同时,正以前所未有的速度增长。 VXLAN创新技术通过建立叠加网络、解耦物理和逻辑地址空间来满足这一需求。 凭借该技术,博通公司为VXLAN多用户网络的扩展能力带来了革命性的提升,使基于软件的逻辑网络可以按需创建,并能够在物理服务器上增加虚拟机规模,同时保证服务质量(QoS)。

通过博通公司与VMware公司、以及其他业内的网络生态系统供应商的推动,VXLAN有望成为多用户云规模网络的默认标准。凭借业界完整的VXLAN解决方案,博通公司突破了云级网络中由传统芯片和系统导致的性能障碍,推动了快速、扁平和大容量的虚拟化网络的发展,以满足下一代云规模网络所需的真正的可扩展性。

博通公司的 NetXtreme 以太网解决方案将数据和存储网络融合在统一的万兆以太网交换矩阵,从而提高了网络的虚拟性。与市场上的同类融合网络适配器(CAN)相比,博通公司的 NetXtreme 以太网适配器线速吞吐量高出37%。此外,该系统完全支持iSCSI 和 FCoE卸载存储协议,配合高功效CPU,能够提供高达每秒150万次的 iSCSI 输入/输出操作 (IOPS), 或者250万次的 FCoE  IOPS2 。

供货:

博通公司的服务器网络虚拟化加速技术目前正在提供样品。博通公司的NetXtreme II以太网解决方案目前正被多个顶级的OEM服务器所采用,包括戴尔公司的第12代PowerEdge,惠普公司的ProLiant Gen8,以及IBM、思科、NEC和日立。

博通公司在8月26日至30日于美国旧金山Moscone会议中心举行的VMworld 2012上展示了其全线VXLAN解决方案。