8月30日时索尼在上海发布了84吋4K液晶电视X9000,该产品售价达17万元,加之近一阶段内其他厂商先后发布4K产品,整个行业大有开启4K电视时代的意味。对于普通消费者来说,4K电视究竟有多远?4K电视是否是又一次忽悠?面对种种疑问,索尼集团以及索尼(中国)有限公司高层接受了采访,并就焦点问题进行了解答。
索尼集团 家庭影音娱乐事业本部 TV事业部 副事业部长 根岸史明
索尼集团家庭影音娱乐事业本部企划市场部门部门长奥田利文
1.在中国使用4K电视收看目前的电视节目会不会反而使画质下降?
根岸史明:首先,我们的4K电视机本身就有从2K转变到4K的画质提升功能。其次,4K的像素相对非常密集,如果您近看2K电视机可能会发觉像素的颗粒感,但如果是我们的4K电视,通过从2K转到4K的提升能力,再加上它的像素数量非常大,不会出现您担心的画质问题。
2.索尼之前的产品采用的都是快门式3D技术,为什么这次采用的是被动式3D技术?
奥田利文:过去我们在高端机型上使用的是主动快门技术,因为过去在2K领域,被动式3D技术的应用很难实现。如果使用了被动式3D技术,很难实现1080P的效果。现在有了4K面板,即便使用被动式3D技术也是可以实现很好的1080P的效果。所以,在我们比较高端的机型上面,我们所关注的是能够给我们的消费者、观看者带来真正的1080P的体验。对于那些相对低端的小尺寸机型,比如32寸和42寸的机型,主要还是从价格角度进行选择。
3.4K技术是继3D技术之后索尼大力推广的一项新技术么?
奥田利文:对于索尼来说我们要强调的是“创新”,今后我们也将会进一步强调“创新”概念。4K技术毫无疑问将会是我们以后的重点之一,因为这对于给消费者带来创新体验是非常重要的。消费者已经开始逐步习惯高清内容和3D技术,我们相信4K毫无疑问将是接下来的重点技术之一。当然,4K并不代表一切,它只是我们希望为消费者带来创新体验、创新技术当中的一部分。相信大家看过我们刚才4K产品的展示之后一定也会有这样的感受。对于未来电视来说,4K技术是非常有潜力的。
4.索尼在4K片源方面有着什么样的解决方案?
奥田利文:如何能够在当前阶段让消费者很好地使用我们的4K电视,享受它所带来的体验,大家可以在我们的4K电视机上播放蓝光碟片以及其它的视频内容、甚至是照片。因为索尼4K电视机所具有的提升功能,可以使原来没有达到4K分辨率的内容在4K电视上呈现的时候,也能实现非常好的画质效果,甚至是我们手机当中存储的照片。现在智能手机已经达到了800万像素甚至更高,所以,用电视来看这些照片会有更好的效果。其它素材的内容也一样,包括蓝光光碟,通过4K电视机来看毫无疑问可以带来不同的体验。
今天,我们也给大家展示了索尼用专业拍摄设备以及专业编辑设备所制作的4K内容,以及在4K电视机上进行播放的效果。从专业领域角度来说,整个4K的相关业务已经全面开展了。虽然它的发展还需要进一步的时间,但我想4K迟早会在民用领域发挥很大的作为。在此之前,在传输、信号、市场普及等方面还有一系列的工作要做,还需要一段时间。索尼公司希望通过结合各个方面的相关技术,把消费者观看的体验提升到一个新的高度。
5.索尼如何看待前些天刚刚公布的8K标准?
根岸史明:我回答关于8K的问题。10年前32寸的CRT电视机推出时,当时消费者已经觉得是挺好的了,但是消费者的自然倾向就是希望他的电视屏幕能够越来越大,这样的话显然需要越来越高的像素才能满足消费者的观看需求。从今天现场我们所做的对比来看,2K的80英寸电视机和4K的84英寸电视机,差距还是非常大的。
索尼相信自身一定能够帮助推进4K市场的发展,而且是作为一个市场领头人的角色,包括在民用市场和专业市场。与此同时,我们也知道消费者们还是希望有越来越大、越来越漂亮的电视机屏幕,所以,我相信在未来索尼也要为8K技术做好准备。借此机会,我也想听一下大家的看法。
6.从索尼的专业角度来看,多大尺寸是符合观看4K需求的?
根岸史明:实际上这只是一个观影距离和像素大小的问题,前面也提到即便是智能手机这么小的屏幕也有非常高的分辨率。因为像素做得非常小,所以它的密度是非常高的。对于高清电视机,我们推荐的观看距离是屏幕高度的3倍,现在4K电视机只需要1.5倍的观看距离。用户可以在更近的观看距离更好地感受到临场之美。所以,观看距离和屏幕尺寸大小是没有特别的关系的。
7.索尼新发布的84吋4K电视为什么售价会高达17万?会不会很快降价?
根岸史明:关于成本价格的趋势,当年我们的高清产品在推出的时候也是相当贵的。新产品本身物料成本就非常贵,芯片组的价格也非常贵,里面需要使用的高分辨率处理引擎等等成本都是相当高的。4K电视机的价格到底在多大程度上能够快速降下来,取决于整个4K产品市场能够以多快的速度发展。从高清产品来看,大概是在2年之内,价格就有了非常大幅度的下跌。对于4K产品来说,它应该会有一个非常类似的趋势,甚至是在更快的时间之内价格就会有比较大幅度的下降。
8 索尼4K产品量产上市具体时间是?
高明(索尼(中国)有限公司 消费电子营业本部家用显示产品科 高级经理):我们的产品在下个月马上预售,包括在Shopping Mall、Sony Store等等都会开始预售。我们也会提供给消费者更多机会体验我们的产品。