早期高清一体机机芯几乎由国外厂商垄断中国市场,但随着高速球和一体机机芯市场需求不断扩大,国内一些掌握核心技术的厂商,也成功推出了国产百万高清一体机机芯,并且在性能上与国外厂商平分秋色。在市场方面,2011年前三季度百万高清一体机机芯一直保持着10%的增长速度,国内品牌的百万高清一体机机芯也占到了整个市场的35%。
安防行业正在经历“数字化、网络化、高清化、智能化”的方向发展,一体机机芯也不例外。而随着高清一体机机芯性能的提升,随之可以连带高清快速球机,一体化摄像机等关联产品的提升,高清一体机机芯市场应用情况理想。与传统模拟一体化机芯类似,高清一体机机芯更加适合远距离监控,是交通、港口、平安城市等场所监控的较好选择。
市场增长加快高清化需求明显
目前百万高清一体机机芯发展态势迅猛,很多有研发实力的厂家都开始投入大量的人力和财力进行一体机机芯的开发和生产,而且百万高清一体机机芯可用于多种产品形态,如高清快球、高清红外球、高清一体化摄像机、高清云台等等,从而其市场前景非常广阔,用量巨大。由于百万高清一体机机芯的高强适应性和灵活性让其可以在多个行业和领域得到应用,如平安城市、道路监控、小区监控、厂区监控、校园监控等等;在一些细分行业,如公检法行业,电力行业等均有涉足。
另一方面,早期高清一体机机芯几乎由国外厂商垄断中国市场,但随着高速球和一体机机芯市场需求不断扩大,国内一些掌握核心技术的厂商,也成功推出了国产百万高清一体机机芯,并且在性能上与国外厂商平分秋色。在市场方面,2011年前三季度百万高清一体机机芯一直保持着10%的增长速度,国内品牌的百万高清一体机机芯也占到了整个市场的35%。
高清画面与全数字化的突破
目前,市场上模拟机芯产品还是占据主流,但从行业的发展与厂家的一系列动向可以获悉,高清机芯的角色在监控市场的地位日益加重。相比模拟机芯产品,高清机芯类产品虽然涉及到多个模组技术的改变与升级,但从本质上来讲,高清机芯的优势不外乎两点:1.高清画面;2.真正的数字化。
高清画面主要表现在高清机芯可提供的像素点由原来的D1约40万像素提高到百万像素、130万像素、200万像素、300万像素甚至是500万像素,像素的增大带来更广角的画面,使得在高变倍情况下也能拥有高质量画面;再者,百万高清机芯低1280x720的分辨率相比模拟产品704x576的分辨率细节表现更为突出,在与球机或一体化摄像机的搭配应用下拥有模拟机芯不能比拟的图像清晰度,而对于应用较为广泛的社会治安监控等领域,高分辨率的视频为查处违法车辆、犯罪嫌疑人等提供了重要的技术手段和证据。
在模拟机芯产品中,CCD 传感器 产生的模拟信号首先被转换为数字信号,通过其内置的DSP芯片处理后,又被重新转化为模拟信号在同轴电缆上传输。后,当该模拟信号到达后端DVR时,又被重新数字化,然后存储到硬盘上。在这一过程中,图像信号的三次转化会造成图像质量的下降。但高清一体机机芯中,图像在经由数字化之后将一直保持数字化的状态,无须进行多次数/模或模/数转化,真正实现全数字化传输。
传感器、镜头、DSP核心技术创新
高清机芯的硬件模块结构与模拟产品并无不同,但其传感器、镜头、DSP等核心硬件却是质的飞跃:百万像素高清一体机机芯主要还是延续了CCD传感器,代表性的莫过于日立的DI-SC110-C130万像素高清一体机机芯,该机芯刮起了高清机芯的飓风,其出色的清晰度、景深表现,优异的低照性能、长焦变倍,一推出市场,立马受到众多高速球厂家、一体机厂家青睐,迅速占领市场。不过在200万像素以上的机芯产品主要以CMOS为主索尼推出的Exmor CMOS即背照式高感光度CMOS,其低照效果可以媲美CCD,彻底颠覆了之前人们印象中的CMOS夜间效果差这一认知;
在镜头方面,一些厂家开始推出更高变倍的如22X、28X等光学变倍的高清镜头,以适应市场需求,但由于长焦镜头技术门槛相对较高,且对应能制造相应高清镜头的实力厂家相对较少,所以价格相对来说也很高。不过机芯厂商在镜头选择上,依然是国外厂商优先,腾龙、富士能、佳能、宾得等厂商在高清、长焦镜头上的技术相比国内厂商还是有一定的优势。但国厂镜头厂商如凤凰、福光、鸿发光电等企业随着技术不断发展创新,他们也是机芯厂家的重点选择企业。
DSP是考验各家技术实力的一个重点,对于3A(自动白平衡、自动曝光、自动聚焦)的处理是衡量一个机芯优劣的重要指标,一般做的好的厂家白平衡功能在各种场景下都控制的非常好,而且聚焦速度也很快,不论白天夜间聚焦都不超过1S。在DSP部分除了3A之外,还有宽动态、透雾、智能分析等技术革新功能,目前也有厂家在推广,但是现阶段来看噱头的成分更大一些。