处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AT&T; 4G LTE网络新增覆盖7个市场

AT&T; 4G LTE网络新增覆盖7个市场
来源:网易科技 时间:2012-09-07

 据国外媒体报道,AT&T宣布今日宣布,其4G LTE网络已于近日覆盖了7个美国境内的新市场,并预计在今年年底前再增加覆盖48个新市场。

这将极大地提升AT&T 4G网络的覆盖率。目前AT%T的LTE网络覆盖了美国境内60个市场,预计到今年年底这一数字将突破100个。

据了解,目前纽约州的锡拉丘兹(Syracuse)、加州的贝克尔斯菲市(Bakersfield)和阿拉斯加的安克雷奇(Anchorage)等地区的用户已经能够使用到AT&T的LTE网络,这也是AT&T网络首次覆盖到阿拉斯加地区。

此外,AT&T网络在纽约州、新泽西、华盛顿等地的覆盖范围在有所扩大。

AT&T计划在年底前新增覆盖48个市场,涉及西雅图、波特兰、匹兹堡、底特律和夏威夷等地区。

AT&T一直试图使用HSPA+技术为用户提供更宽广的4G网络,但其一直面临着来自Verizon巨大的竞争压力,后者称其网络已覆盖美国75%的人口。今年秋天,随着新一代iPhone的发布,以及更多的手机厂商推出适用于LTE网络的新机型,AT&T面临的压力将更大。

 

相关新闻:【更多新闻】

澳Optus推出LTE消费者服务 完成600个4G基站部署

两岸4G明搭桥 LTE合作跨大步

中移动冀拉拢中电信采用TD-LTE 4G制式

加快投建4G网络 Sprint再添4个LTE市场