处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDTUFT器件扩大其计时领域地位

IDTUFT器件扩大其计时领域地位
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-29
 IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.) 推出拥有行业相位噪声性能、业界灵活的通用频率转换器(UFT)。这些器件易于配置,允许不受输入频率的传统整数或分数倍数限制的输出频率,可用于大量的高性能应用,包括通信线路卡、网络接口、嵌入式系统和4G无线基站。

IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT器件接受从8kHz至710MHz的广泛输入频率,将其转换为从1MHz至1.3GHz的输出频率,不受输入和输出之间的整数关系限制。与市场上其他通用频率转换产品不同,IDT的器件具有业界的抖动和相位噪声性能,是需要多频率转换的高性能应用的理想选择,如在传送多业务流量的通信和网络设备中。此外,这些器件拥有调整抖动衰减进行程度的功能,允许同样的器件在多种应用或情况中使用,无需改变电路板组件。

IDT公司通信部副总裁兼总经理Fred Zust表示:“我们的UFT系列以极具吸引力的价格提供灵活性和高性能,可以选择非输入频率倍数的输出频率,从而简化用户的设计,减少成本并加快产品上市时间。这些器件在多数转化情况下RMS抖动少于0.5皮秒,有些甚至少于0.3皮秒,可用于要求时钟非常精确的高性能应用中。IDT是硅计时解决方案领域的,新的器件产品系列进一步巩固了我们的领导地位。”

IDT的频率转换器件非常灵活且易于配置。通过一个简单而直观的图形用户界面编程工具,用户可快速配置输出频率和操作模式,并生成可被存储在器件中的配置。此外,IDT UFT系列支两个冗余输入,可在主要输入失败的情况下自动转换。用户还可以随着输入之间的器件转换控制在输出上的相位变化率,从而实现切换。

IDT新的UFT器件与广泛的时钟和计时器件产品系列互补,以满足简单和复杂的时钟树设计。这些器件可单独使用或与其他器件一起实现输入,如IDT WAN-PLL或实时时钟。IDT的时钟分配器件产品系列(如扇出缓冲器和多路复用器)可在用户的卡或系统内分配输出时钟。

供货

IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT器件目前已向合格客户提供样品。该系列器件采用6x6mm 40-ld QFN封装。