处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2017年MEMS市场规模将倍增至210亿美元

2017年MEMS市场规模将倍增至210亿美元
来源:技术在线 时间:2012-09-06
法国市场调查公司Yole Developpement(以下简称Yole)宣布,“估计 MEMS 市场需求数量将以20%的年率、需求额将以13%的年率稳步增长”。

MEMS业界今后几年内将以两位数的速度稳定增长。由于系统厂商比以前更加关注能以低成本轻松封装的硅传感器及致动器的利用价值,因此MEMS的需求数量正以20%的年率增加。但Yole的预测结果显示,消费电子产品用MEMS的价格将继续快速下滑,今后6年内的平均收益增长率仅为13%。预计 2017年之前MEMS市场规模将达到210亿美元,与2011年的102亿美元相比将会翻倍。

但从整体来看,坚挺的增长正在掩盖部分应用市场中发生的动态变化,这也是不争的事实。喷头及DLP(数码光学处理,Digital Light Processing)镜等以前就存在的巨大市场已经成熟,增长速度放缓,目前已被智能手机与平板PC市场的快速增长带来的惯性传感器的爆发性销售增长所取代。到2017年,估计惯性传感器与磁传感器将占到MEMS市场整体的25%左右(52亿美元)。

但是,估计分立惯性传感器市场将在不久之后进入成熟阶段,增长会放缓。原因是其需求会被加速度传感器与磁传感器(或为加速度传感器与陀螺仪,或者是三种传感器)的组合型产品抢夺。这些组合型产品可通过共用ASIC及封装来降低成本,通过整合处理传感器数据,轻松实现系统集成。预计2017年之前这种 “组合型产品”的需求将达到17亿美元,成为惯性传感器市场增长的一大原因。

估计微流量器件也会成为MEMS市场增长的主要推动力。目前,该领域的年均增长率估计为23%,预计到2017年市场规模将达到48亿美元,占 MEMS市场整体的20%左右。通过近的大规模投资,该领域终于开发出了多款用来识别食品或水中的病原体或发现疾病的低成本高速筛检(Screening Test)器件。估计这些产品会在不久的将来广泛应用于商业用途。

此外,估计MEMS光学器件及MEMS无线器件的年均增长率也会达到16%,并对MEMS市场起到推动作用。MEMS光学器件市场方面,由于投影系统销售额持续增长、近微型投影仪大幅增长、MEMS光学器件不断向通信用开关设备市场普及,以及新型自动对焦装置快速普及,因此估计2017年之前市场规模将会达到26亿美元。美国WiSpry的全球首款可调谐无线MEMS器件目前已开始生产,Yole认为,4G手机调谐领域存在着巨大商机。但是,因为竞争技术也已开始得到采用,所以MEMS器件只能获得该市场的一部分。

MEMS振荡器方面,由于2012年荷兰恩智浦半导体公司、美国Silicon Laboratories、芬兰VTI科技、美国Sand9等诸多企业纷纷涉足该市场,估计增长速度会加快。

上述所有领域的迅速增长意味着极为多样的MEMS市场正在分割成分别拥有10亿~50亿美元规模的8大产业领域。有些量产企业仅仅拥有这些领域的特定技术使用的、种类有限的标准工艺平台,MEMS市场将为这些企业提供大量机会。但是,估计大多数机会将降临到较为特殊且收益性高的利基市场的参与者身上,也就是从事航空领域使用的惯性传感器及医疗用植入器件等高性能应用产品、非冷却红外探测器及流量计等市场规模更小的产品,以及微显示器及音频扬声器等新应用领域的企业。(特约撰稿人:Jean-Christophe Eloy,Yole Developpement总裁兼CEO)