3C产品网络化、智能化,已经从手机、平板、电视向相机以及冰箱洗衣机覆盖。并且,尽管全球经济表现低迷,但展会现场表明,中外厂商的创新脚步并未受到阻挡。由于苹果的缺席,以三星为代表的韩国企业,更将柏林变成了自己的主场,携多款新品之威,在IFA上领舞。
本报特派记者 李光焱 柏林摄影报道
“韩流”反客为主
如果不是现场广告牌上出现的“Berlin”字样,记者或许会以为置身韩国,因为在IFA展馆前广场上,三星的旌旗连片迎风飘扬。
LG采用同样的方式,只是旌旗数量相对少一些。相比之下,日本企业如索尼、松下、夏普等以及德国本土品牌西门子、博世,则低调了许多。
事实上,本届IFA三星也的确是当仁不让的头牌。不仅在IFA开展前一举发布包括Galaxy Note II、WP8手机、Win 8平板、OLED电视等不同品类的近10款新品,而且占据了IFA的展馆。
“明显感觉得到,三星正在利用全球经济低迷,尤其是日本数码家电企业疲软的机会,消费电子产品全线发力,谋求更强势的江湖地位。”一位国内同行在参观时如是感叹。记者获悉,此次展会有1400多家厂商参加,展位面积14.22万平方米为历届。令人感叹的是,如同CES,尽管海尔、海信(微博)、长虹、TCL、华为(微博)、华硕、清华同方等中国厂商再次携手亮相,成为国际消费电子展中日韩“三国演义”不可或缺的一环,但又一次成为配角——产品、概念不乏革新,尚难“号令江湖”,关注度不高。
抢在新iPhone前 三星双机先声夺人
从9月5日开始诺基亚、亚马逊等密集的新品轰炸,抢在苹果新iPhone之前。此次IFA,三星由Galaxy note II打响新品枪。该款产品升级到5.5英寸、1.6GHz四核处理器、800万后置摄像头,支持HSPA+或4G LTE网络。其他如急速连拍、多任务处理、S-Pen等与代Note大同小异。问题的核心不在于Galaxy note II有多大改进,在于其与S3形成的双旗舰挑战下一代iPhone的龙头地位。事实上,S3也成为旗下IFA展厅的主展品之一,新Note则更多像是代Note与S3联姻的结晶——造型上是大号的S3。
种种迹象表明,苹果秋季新品发布会上,新iPhone即将解撩起面纱。“这是竞争者接近的时刻,除了屏幕尺寸变大,新iPhone的拍照功能一定要有大提升。”资深业内人士王炜认为,以三星为首的手机厂商已经开辟了新领地,给消费者提供了另一个不错的选择,下一代iPhone必须足够“有料”,才能守而后攻。
“我们主要关注苹果的市场数据,其他品牌的看不过来。”IFA期间,三星电子相关人士向记者坦言,iPhone是“对手”。记者获悉,Galaxy note II将于10月在亚洲、欧洲等地区上市。而按照苹果公司iPhone发布上市的周期惯例,预计9月发布的新iPhone也将于10月上市。看来,手机市场的龙争虎斗,已经在2012年柏林IFA埋下伏笔。
电视显示迎来革命
令业界瞩目的OLED技术终于从梦想变成现实——不再只用于手机等小屏幕,而是用于量产的55英寸电视上。记者在IFA看到,韩国厂商均首次发布了各自55英寸的OLED电视——同为全球的OLED电视。OLED产品展台毫无疑问成为吸引眼球的地方之一。记者了解到,OLED中文即有机发光二极管,具有自发光、结构简单、超轻薄、响应速度快、宽视角、低功耗及可实现柔性显示等特性,被誉为“梦幻显示器”。
现场,大家现场近距离体验“Samsung Multi View”(一台电视同时播放两个不同节目)、无串扰OLED 3D等各种目前潮的OLED显示技术。LG的55英寸OLED电视则以4毫米厚度吸引观众。“这是电视显示上的一次革命,将给消费者带来逼真的画质。作为新一代显示核心,无需背后照明灯,因此更轻薄,耗能仅为传统平板电视的20%,画面更清晰。”三星电子映象显示事业部执行副总裁Hyun-suk Kim说。
不知道他的日本同行是否承认这一点。在走访了韩国和日本家电企业展台后,记者发现,日本厂商索尼、东芝则主推具有4K×2K(3840×2160)分辨率的超高清大屏电视。其实,在8月中下旬,无论夏普还是索尼,都已经在中国市场发布了采用该分辨率的电视新品。与OLED相比,该技术体现在显示屏的物理分辨率大为提高,是高清的4倍,标清的8倍。其优点在于,超大尺寸电视像素点清晰度不因为近距离观看而画质变差。但现场感受是电视发热严重。要OLED还是4K×2K?在柏林IFA,韩日企业表现出的倾向令人玩味。当然,中国企业受制于屏幕,早早地选择了4K超高清电视——我国台湾奇美、韩国LGD均提供该品类产品——这至少也证明,“缺芯少屏”依然制约国内彩电制造厂商。
记者获悉,国内超高清电视将于10月黄金周前销售,而三星、LG的OLED电视也将“与欧洲市场同步”销售,预期晚在西方圣诞销售旺季前。
WP8与iOS、Android过招
“不要以为先发布的就是好的。”诺基亚发言人Doug Dawson日前在推特上意有所指地表示。没错,有人在IFA上比诺基亚更早地推出了采用微软WP8操作系统的多核智能手机。这当然让诺基亚“内伤”——微软忠实的合作伙伴要等到IFA结束后才会发布属于自己的WP8手机。
抢得“头啖汤”的依旧是韩国品牌三星,在IFA开展前,三星发布了基于微软Windows 8和Windows Phone 8操作系统的全新产品系列“ATIV”(意为生命),回归Windows Phone阵营,开辟了Android之外新战线。其中,智能手机ATIV S成为全球首款WP8终端。手机采用4.8英寸HD Super Amoled屏幕,8.7毫米,高通1.5GHz双核处理器,售价约在4000元以上。对于玩家而言,WP8就是诺基亚后的希望,与PC系统Win 8同内核,意味着WP8将兼容Win8应用。
业内资深人士王炜表示,三星前抵挡新iPhone,后为诺基亚、HTC等设置高门槛,其在手机领域的野心可见一斑。而诺基亚要想后来居上,除了“口上逞雄”,更需要产品说话。记者了解到,诺基亚9月5日的新品发布会,将会把PureView技术加入其中。类似4100万像素的诺基亚808,其WP8智能手机预计配备2100万像素摄像头。
另外,记者在展馆发现,多款基于Win8系统的平板电脑以及笔记本电脑也已经展出,如索尼也推出了WP8触控平板电脑,三星也“大刀阔斧”全线出击,将会令诺基亚、HTC、华硕、华为、联想等厂商备受煎熬。
相机也社交
手机、Pad、PC、彩电等都智能化了,接下来还有谁?相机。一款名为Galaxy Camera的相机在IFA上受到观众的围观。这到底是怎样一款产品?事实上,记者在看到其屏幕时,先以为是一款变形照相手机。触摸屏界面与智能手机无二,采用的Android 4.1操作系统,支持WIFI,插上SIM卡后还能支持3G或4G网络。甚至,借助第三方软件,它还能通话。
然而,这的确是一款相机。1600万像素CMOS摄像头,21倍变焦,23mm广角镜头,内置闪光灯,光圈范围为f/2.8~5.9。毫无疑问,用这款相机拍照后,你的照片、视频都可以时间通过网络上传到别处,比如微博、Facebook等。
相机也要社交。这一次,压力轮到佳能、奥林巴斯(微博)来背。当日本企业“霸占”影响行业多年后、依然拿成像效果“讲故事”,以三星为代表的其他厂商果断开新篇,将移动终端的功能与相机结合,成为另一个新品类,预计该款相机也将在今年年底前上市。
解读IFA
德国柏林国际电子消费品展览是目前德国规模的电子产品博览会之一,也是世界上的消费类电子产品的展览会,不断增长的参展企业和参观人数以及不断提高的参展水平,使该展成为电子消费品行业重要的信息交换市场和了解发展咨询的平台。与每年的拉斯维加斯CES平分秋色。