处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED球泡灯推广不能过分指望白炽灯退市

LED球泡灯推广不能过分指望白炽灯退市
来源:中国电子网 时间:2012-09-06

今年10月1日,中国大陆开始禁止销售超过100W的白炽灯。距离这个历史性时刻只有一个月时间,但是白炽灯退市腾出的市场空间能否给LED球泡惊喜,业内人士则表示出理性的担忧。

业内人士认为,日本、韩国等东南亚市场与北美市场成为LED球泡众望之地,欧洲市场在欧债危机的持续影响下,让LED企业不敢过多期待。

早前,欧司朗、GE照明、飞利浦等国际大厂纷纷推出LED球泡系列,并且在日本、韩国、北美有着不错的市场表现。今年来中国不少LED企业也推出LED球泡系列,非但没有在日韩、北美市场有喜人的表现,就连中国本土市场表现也不尽人意。

中国LED球泡市场的主轴是农村市场,但是受制于LED球泡的高价格和市场认知度,农村完全没有得到开放,另外高价格也也是阻碍市场认知度提升的主要因素之一。除此之外,LED球泡能不能取代白炽灯也引发业界的质疑。

消费者担忧具体表现如下:

一、白炽灯可以在厨房使用,而LED球泡若在厨房使用将难逃油烟灰尘等污垢的干扰;

二、中国农村市场相当大面积白炽灯使用的是B22灯座,而中国市面上的LED球泡基本都是E27或者E26灯座;

三、LED球泡取代白炽灯的应用场所都是比较低端的场所,但是LED球泡的高价格消费者显然接受不了。

鉴于以上几点,可以推测若白炽灯退出市场之后,在某些场合LED球泡灯仍旧不能很好满足应用的需求;同时中国大陆此次退出市场的是100W以上的白炽灯,所以这次白炽灯退市给了LED照明机会,但是不能过分指望。

专家表示,LED球泡(光源)是属于取代性应用产品,很难做到差异化,考究设计感的高档场合很少需要使用到LED球泡。不少厂商表示,取代型LED照明产品走的是民用照明市场路线,要求并没有专业照明产品那么高,同时价格也应该摆到合理的位置上。

木林森指出,LED球泡价格走低是中国照明市场的诉求,满足产品的合理化要求,减少成本浪费是降低LED价格的基础之一。而在销售通路上采用批零方式,走商超、五金店减少销售成本,也是降低LED球泡市场表现价格的条件之一。

中国白炽灯的使用量是13亿只,若白炽灯全面退市,LED球泡灯在中国市场上还是有所值得期待。而众多LED厂商需要贴合实际需求,研发出合理的使用性能的产品,既可以做到减少成本浪费,同时也利于将价格放到合理的位置,进一步打开市场。