处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

宜普电源全新开发板EPC9005/06问市

宜普电源全新开发板EPC9005/06问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-28
宜普电源转换公司日前推出两款全新开发板EPC9005和EPC9006。

EPC9005开发板

EPC9005开发板可帮助设计工程师快速开发基于40V EPC2014的高频开关型电源转换系统。这是一种已制作好及宜于连接的开发板,并备有完善归档的技术支持资料。

宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9005开发板,这种开发板能使用户更方便地使用宜普40V增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品。受益于eGaN FET性能的应用包括高速DC/DC电源、负载点转换器、D类音频放大器、硬开关和高频电路。

EPC9005开发板是一种40V输入电压、7A输出电流并带板载栅极驱动器的半桥电路设计及采用EPC2014 40V eGaN FET。推出这种开发板的目的是简化评估EPC2014 eGaN FET的过程,因为EPC9005是块单板,上面集成了所有关键元器件,可以方便地连接任何现有转换器。

EPC9005开发板尺寸为2英寸x1.5英寸,不仅包含了带栅极驱动器且采用半桥配置的两个EPC2014 eGaN FET,而且包含有板载栅极驱动电源和旁路电容。EPC9005开发板集成了所有关键元器件及布局,以实现开关性能。电路板上还备有多个探测点,以便测量简单的波形和计算效率。

EPC9005开发板

EPC9006开发板可帮助设计工程师快速开发基于100V EPC2007的高频开关型电源转换系统。这是一种已制作好及宜于连接的开发板,并备有完善归档的技术支持资料。

宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9006开发板,这种开发板能使用户更方便地使用宜普100V增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品。受益于eGaN FET性能的应用包括高速DC/DC电源、负载点转换器、D类音频放大器、硬开关和高频电路。

EPC9006开发板是一种100V输入电压、5A输出电流并带板载栅极驱动器的半桥电路设计及采用EPC2007eGaN FET。推出这种开发板的目的是简化评估EPC2007 eGaN FET的过程,因为EPC9006是块单板,上面集成了所有关键元器件,可以方便地连接任何现有转换器。

EPC9006开发板尺寸为2英寸x1.5英寸,不仅包含了带栅极驱动器及采用半桥配置的两个EPC2007eGaN FET,而且包含有板载栅极驱动电源和旁路电容。EPC9006开发板集成了所有关键元器件及布局,以实现开关性能。电路板上还备有多个探测点,以便测量简单的波形和计算效率。