处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED电视雷声大雨点小:厂商面临技术障碍

OLED电视雷声大雨点小:厂商面临技术障碍
来源:新浪科技 时间:2012-09-05

性能优越

谈到OLED(有机发光二极管)电视机,我开始感觉它就像是科幻电影《银翼杀手》中的生化人罗伊·贝迪(Roy Batty)。在各种展会上展出的OLED电视机几乎超出我的想象:它们非常薄,以致于一代智能手机看上去都显得厚厚的,而超高对比度足以挑战先锋新一代KURO系列等离子电视,近180度的可视角度更是令人赞叹不已。

让我感到吃惊的是,你会发现自己渴望拥有的所有功能全部汇聚于一小块屏幕上。无论生商是三星、LG,还是索尼,OLED电视机都是各种科技品展上的宠儿,但它们尚未在零售商的货架上出现。虽然一些小型OLED面板开始在市场上限量出售,不过OLED电视机走进寻常百姓家仍然是可望而不可即的一件事情。

今年,LG和三星似乎下定决心要结束这种局面,两家公司都在今年1月初举行的拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上展示了全新的55英寸OLED电视机。他们的营销团队也在给这种潮流推波助澜——三星引入了Super OLED的概念,而LG则决定增加额外的白色亚像素,向我们传递一个"WRGB"概念。

这些努力都为OLED电视机在今年的前景展现了一个光明而令人激动的未来。然而,OLED HDTV终出现在我们起居室的显眼位置尚需时日,因为我们还有别的选择。几个月过去了,CES 的喧嚣总是给我们似曾相似的一幕。

罪魁祸首

LG今年夏季发售OLED电视机的传言已经破,虽然三星依旧坚持"今年下半年"发售OLED电视机的路线图,但鉴于所剩时间无几,这一计划实现的可能性微乎其微。索尼已决定今年不推出OLED电视机,全新专注Crystal LED研发,并计划在2013年在大尺寸OLED面板领域与松下建立合作。

在OLED电视机进展方面,今年柏林消费电子展(IFA)与去年相比没有任何变化。三星和LG继续展示了花样繁多的OLED电视机品,但消费者根本买不起。 OLED电视机市场并未完全陷入停滞,例如LG正在大力推广3D技术,而三星则在积极推广Multi View技术,但两家公司的态度实令人摸不头脑,他们既不放弃OLED电视机,也不出售。

游走在这些品之间,我不禁想OLED技术本身或许正是这种电视机不能上市的罪魁祸首。 OLED面板发光过程被外界认为是"安乐死":每一个像素在电流经过时便会亮起来,基本上是在为了让消费者获得精彩的画面而烧燃了自己。

难言放弃

大尺寸OLED面板厂商面临的一个问题似乎涉及使用模式:你必须有能力处理智能手机等移动品的使用寿命,即使是使用频率的用户,他们也不会让显示屏每天开几个小时。许多人即使在没看节目的时候,也会开电视机。 OLED电视机能否满足消费者这种需要,可能是厂商迟迟不推出OLED电视机的原因。

LG表示,该公司55英寸HDTV电视机仍在韩国本土进行测试,测试主要围绕质量和使用寿命展开。厂商其实很快就意识到,在刚刚使用OLED电视机时,图像质量应该不成问题,关键在于高水平的图像质量能维持多久。当然,只是致使OLED电视机上市推迟的诸多原因之一,其他原因还包括生过程的低容错度(error tolerance)让厂商无力提高量等等。

三星和LG已经在OLED电视机的设计和制造上投入巨额资金,肯定不会轻易放弃,因此他们会竭尽全力创造机会,将品推向市场以收回投资。但至少在眼下,OLED HDTV仍然只是可望而不可即的"海市蜃楼",而非厂商向我们长期承诺的"视觉奇迹"。