处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDC:明年起半导体业回稳上扬

IDC:明年起半导体业回稳上扬
来源:CTIMES 时间:2012-09-05

今(2012)年全球半导体产业的景气表现会是如何呢?IHS iSuppli上月下砍今年全球半导体营收预估,从原先预期成长不到3%,恶化为萎缩0.1%。如果预测成真,这将是2009年以来, 半导体业 年营收首次不增反减。虽然对于2012年是悲观的,但是展望2013年,IHS iSuppli以目前观点来说,仍旧维持乐观强劲复苏的预期,并指出半导体产业营收于2013年可达到超过9%的成长率。

2012 年全球面临着欧元区解体危机、全球各地GDP成长趋缓、以及新兴国家的金砖四国经济成长放缓等诸多全球性总体经济之不确定因素下,使得半导体面临成长不如预期的窘境。2012年第二季半导体产业营收令人失望,仅仅比季季成长0.3%,这数字低于历史标准。预估进入第三季之营收也将持续疲弱。

从地区市场面向来看,欧洲由于希腊、西班牙、义大利等面临破产危机,使得其成为全球发展为疲弱的地区。至于美国,由于消费者市场与汽车市场对半导体的需求正旺,所以整体看来,美国呈现平稳状态。中国、印度、巴西的GDP成长速度开始趋缓,对于PC采购收手,但是对智慧型手机、媒体平板的需求依然旺盛。

相较于IHS iSuppli对2012年的悲观预测,IDC则认为情况不致于这么糟。IDC预测,从2011年中期让半导体产业呈现周期性下滑的力道,应该可以在 2012年第二季度进行触底。智慧型手机、媒体平板、以及汽车电子零组件等应用领域对于2012年下半年半导体需求将开始展开大反攻。因此,2012年半导体业的营收成长率可望达4.6%,其中来自PC领域的营收成长率只有1.5%,而来自通讯半导体的营收成长率高达7.2%。

此外,微软的Windows 8作业系统以及下一代Windows Phone 8智慧型手机,确定在2012年第四季推出,使得市场对于成长有了另外一番的期待,这对于2013年以及今后一段时间的半导体产业将产生刺激的作用。

展望2013年,IDC则同样抱持乐观看法。虽然英特尔看淡2012年下半年,但是2013年起的22奈米技术将进入快速发展期,甚至晶圆代工与记忆体厂商也准备向22奈米迈进,这都会让2013年之后的光景变得更为不同。所以,IDC预估2013年半导体业的成长率将达6.2%,从2011年至2016年半导体产业营收之年复合成长率将可达4.8%。到了2016年全球半导体产业之营收将可达3800亿美元的水准。