处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体厂商研发投入前十排名

半导体厂商研发投入前十排名
来源:EEWORLD 时间:2012-09-05

根据IC Insights研究报告表明,在众多的 半导体厂商 中, 研发投入 多的是英特尔,以去年总研发投入84亿美元排在位,而三星意法4亿美元的微弱优势排在了第二位。对于意法这个财年营收仅为三星的三分之一的欧洲厂商来说,有这么高的研发投入实属不易。

意法的研发投入所占比重为24%,是仅次于博通的28%的半导体厂商。

研发投入 排名 前十 的厂商分别为:

英特尔(84亿美元)
三星(28亿美元)
意法(24亿美元)
瑞萨(21亿美元)
高通、东芝、博通(20亿美元)
德州仪器(17亿美元)
AMD(15亿美元)
台积电(12亿美元)






如果按照研发投入占销售额的比重来排名的话,结果如下:

博通(28%)
意法半导体(24%)
AMD(22%)
高通(21%)
瑞萨(17%)
东芝(16%)
德州仪器(13%)
三星、台积电(8%)






2012年预计全球芯片公司的总研发投入比2011年上涨了10%,总额达到534亿美元,2012全球半导体销售额预计比2011年上涨3%,为3298亿美元,而年研发投入占销售额比重将达到16.2%。

英特尔的研发揉入占前十大厂商总研发投入的32%,占全球半导体厂商总研发投入的17%。而排在第五名的高通是业内的无晶圆半导体供应商,曾于去年将其研发投入增加了25%,台积电也增加了23%。

这三十多年来,研发投入比一直是呈之字形上长的趋势,因为研发更复杂的IC设计和下一代大直径硅片的处理技术的创新投入一直在增加。研发投入比在20世纪70年代末80年代初的时候是7%~8%左右,而90年代初变成了10%~12%,在20世纪后的10年中增长到15%,到了2008年,则达到了17.5%。

美国的公司们在2011年半导体研发投入占全世界的57%,其次是日本的17%、欧洲10%、台湾8%、韩国7%、中国大陆1%。

IDM厂商的研发投入占所有半导体厂商的57%,无晶圆厂商占29%,而纯代工厂的研发投入仅占总研发投入的5%。

台积电2010年次挤进了研发投入排名前十位,去年其研发投入增加了23%,而平均增速仅为12%。随着越来越多的IDM厂商转为代工厂,而他们主流的无晶圆厂客户对前沿的CMOS工艺又迫切需求,台积电也在加大新的300mm晶圆工艺的投入。