处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

今年平板面板出货量将增加56%

今年平板面板出货量将增加56%
来源:HS iSuppli 时间:2012-09-05

 21ic讯 据IHS iSuppli公司的中小显示器服务,苹果iPad以及其它品牌的7.x英寸平板电脑,将带动2012年平板电脑显示器市场出货量大增56%。

今年平板电脑显示器出货量预计达到1.266亿个,高于2011年的8210万个。其中大约有7430万个或59%将来自9.x英寸面板,这方面iPad是当仁不让的领头羊。9.x英寸平板面板出货量预计比2011年的5520万个增长35%,如图所示。

全球平板面板出货量预测 (单位为百万个)

今年平板电脑显示器的第二大尺寸类别将是7.x英寸,目前包括三星电子Galaxy Tab、亚马逊Kindle Fire、邦诺Nook Tablet以及其它使用安卓操作系统的平板产品。2012年7.x英寸平板面板出货量将达到4110万个,接近去年2080万个的两倍。

这意味着2012年7.x英寸将占平板显示器市场的32%,高于去年的26%,而9.x面板今年将让出一些市场份额。虽然9.x英寸今年将继续在平板面板领域占据主导地位,但低价7.x英寸平板电脑的推出将推动7.x英寸面板的增长,而且普遍预期苹果今年稍晚将推出尺寸较小的iPad。2012年平板面板市场的其余部分包括8.x英寸,约占9%的份额;5.x英寸,份额小于1%。

由于季节性因素,季度平板面板出货量下降20%。因为消费需求放缓,平板电脑生产商季度努力出清2011年第四季度积压的库存。但随着库存得到清理,而且厂商为计划下半年推出的新款平板电脑订购面板,第二季度面板出货量增长。第二季度总体平板面板出货量达到2700万个,比季度的2100万增长近30%。

面板厂商加入平板面板市场竞争

LG显示器和三星显示器季度平板面板出货量份额分别是42%和38%。二者均是市场中的厂商,为iPad生产液晶面板。iPad继续主宰媒体平板领域,季度占总体平板电脑出货量的58%。

除了向苹果供货,LG显示器也向亚马逊和邦诺供应面板。而三星显示器则向三星内部的平板部门提供面板。这两家面板巨头正在投资于产能分配和技术改进,以便提供高性能平板面板和开发in-plane switching (IPS)和fringe-field switching (FFS)等广视角技术。LG显示器和三星显示器也在考虑改造非晶硅工厂,以便能够生产oxide silicon面板,帮助改善平板面板分辨率、功耗和总体性能。

当然,其它液晶面板供应商都在纷纷进入快速增长的平板面板市场。尤其是夏普、Japan Display和松下等日本供应商正在积极瞄准平板面板市场,在其第6代和第8代工厂中划出专门的产能来生产平板面板。

今年日本厂商分配给中小显示器的总体产能预计比去年大增164%,达到550万平米。特别值得关注的是夏普的oxide silicon产能。夏普一直利用其第8代工厂为款iPad生产面板。松下可能在今年下半年生产7.x英寸和8.x英寸平板面板。

友达光电和奇美电子等台湾液晶面板供应商,据称正在调整商业模式,有些专注于面向教育行业的平板面板,有些则向中国大陆的白牌市场供应平板面板。

但与一线平板面板厂商LG显示器和三星显示器不同,台湾面板供应商主要面向以低价平板面板为主的中国市场。为了满足市场对于低价位的要求,面板规格通常低于一线产品。面向中国白牌平板市场的显示器主要使用比较基本的TN LCD,而不是IPS和FFS等广视角液晶技术。

不论采用什么显示技术和面向哪个市场领域,显示器供应商都在调整策略,以适应这个快速增长的市场。