处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔发布16款中、低端台式电脑处理器

英特尔发布16款中、低端台式电脑处理器
来源:ccidnet 时间:2012-09-04
在2012年4月推出22纳米Ivy Bridge微架构之后不久,所有的酷睿i5和i7 台式电脑处理器 都采用了这种新技术。到目前为止,低价格的奔腾和 酷睿i3处理器仍继续使用较老的32纳米工艺。但是,这种情况现在都发生了改变。 英特尔 9月2日发布了奔腾和酷睿i3“Ivy Bridge”微处理器以 及升级的赛扬和奔腾处理器。


英特尔一共发布了16款新的中、低端台式电脑处理器,其中包括一款以前不知道的型号酷睿i5-3335S。所有这些处理器都用于socket 1155插座。英特尔还下调了一些酷睿i3和奔腾处理器的价格。

英特尔新发布的赛扬G465、G550T和G555处理器都采用较老的Sandy Bridge架构,主频比以前的赛扬处理器快100MHz。单核赛扬G465取代G460,这两款处理器都有1.5MB三级缓存。G465支持超线程技术,可以同时运行两个线程。双核的赛扬G550T和G555处理器都有两个处理器内核,2MB三级缓存,但是没有超线程技术。G465和G555处理器的耗电量为65瓦,售价为37和52美元。超低电压的G550T处理器热设计功率为35瓦,售价42美元。

新的奔腾处理器有采用Sandy Bridge架构的和Ivy Bridge架构的。所有的新款奔腾处理器都是双核的并且配置3MB三级缓存。奔腾G2100T和G2120 Ivy Bridge处理器取代老式架构的G870和G860T。两款新的处理器的主频与老式处理器的主频相同,只是由于微架构的改进有更好的处理器性能和图形性能。奔腾G2100T和G2120的售价与G870和G860价格相同,分别是86和75美元。

另外两款新的奔腾处理器G645和G645T都采用Sandy Bridge内核,比以前版本G640和G640T的速度稍微快一些。这两款处理器的价格都是64美元。奔腾G2120和G645都是主流处理器,热设计功率为55和65瓦。超低电压的G2100T和G645T处理器的热设计功率是35瓦。

所有的第三代酷睿i3处理器都使用Ivy Bridge微架构。同第二代酷睿i3一样,新的处理器芯片都有两个内核和支持超线程技术并且都有3MB三级缓存。酷睿i3-3200系列处理器的改进包括更有效率的微架构、更好的图形性能和较低的耗电量。酷睿i3-3220、i3-3225和i3-3240是主流处理器,热设计功率是55瓦。酷睿i3-3220T和i3-3240T是超低电压处理器,热设计功率为35瓦。速度快的酷睿i3-3240的主频为3.4GHz,与酷睿i3-2130相同。所有的酷睿i3处理器都使用HD 2500图形芯片,只有酷睿i3-3225是集成HD 4000图形芯片的处理器。新的酷睿i3处理器的官方售价是117至138美元。

英特尔还发布了酷睿i5系列产品中的一些四核Ivy Bridge处理器。这些处理器有比酷睿i3更大的6MB三级缓存。新的酷睿i5处理器的主频比今年年初推出的Ivy Bridge处理器稍慢一些。不过,它们的价格也更便宜。更有趣的是酷睿i5-3335S配置HD 4000图形芯片,酷睿i5-3350P关闭了图形处理器。另外两个型号的酷睿i5-3330和i5-3330S配置了HD 2500图形芯片。这些处理器的热设计功率为65至77瓦,售价为177至194美元。

除了推出新产品之外,英特尔还下调了三款处理器的价格。酷睿i3-2130从138美元下调至117美元。奔腾G870的价格下调了13%,从86美元下调至75美元。赛扬G550从52美元下调至42美元。