处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

一体化监控摄像机市场竞争点立足于哪?

一体化监控摄像机市场竞争点立足于哪?
来源:CPS中安网 时间:2012-09-04

对于一体化摄像机,一直以来有几种不同的理解,譬如:一体化半球摄像机、一体化球型摄像机、一体化云台摄像机、镜头内嵌型一体机。

有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机,也是本专题所要详细呈述的一类产品。一体化摄像机既然集众多高端功能与一体,那么,如何辨识一体化摄像机优劣属性。

其实,一体化摄像机的关键技术是镜头、CCD和DSP处理模块。镜头主要被日本厂商所掌握,如Canon、Camputar、Avenir等,在一体机领域提供 OEM 多的是Canon镜头。从CCD(为摄像机优劣的关键元素)看,供应商以Sony为主,Sony产CCD又以民用为主流,SonyCCD分为SuperHAD和Exview两种类型,其中Exview是技术,普遍采用1/4寸尺寸,性噪比高于SuperHAD;Panasonic和Samsung各自用自己的CCD生产一体机;其他柯达、富士主要开发专业用的CCD。在DSP处理芯片上,不同厂家各有特色,如Sony的DSP芯片在色彩还原度方面比较优秀,而Canon、Nikon的DSP在捕光模式和对焦上比较好。谈到摄像机就会谈到画质这个要素,对于一体化摄像机来说也不例外。如今,市场上主流机型的图像分辨率都达到了520线,一体化机的分辨率有着向540线或者更高清晰度前进的强劲态势。不过摄像机与监视器的分辨率不能相差太远,否则一味追求高分辨率的摄像机而忽略了对监视器的选择,会造成设备浪费。就目前的实际应用而言,480线至520线的分辨率就是实用的了。目前国内品牌一体化摄像机大多是采用进口机芯,因此在图像和画质上与国外产品基本没什么差别,所以,衡量一体化摄像机的优劣,还是从以下介绍中总结竞争点在哪?

明日实业杨祖栋在采访中回答记者说,他认为衡量一体机机芯的主要指标有:像素、降噪、曝光、色彩还原度、低照度、聚焦性能、光学倍率。举其中几点说明,像素由 传感器 和镜头决定,一般普通一体化摄像机采用的CCD及DSP方案的不同,主要有480/520/540TV线等多种。SonyCCD是常用的类型,Exview性噪比高于SuperHAD;通常,一体化摄像机低照度由CCD的灵敏度决定的。

目前,采用1/4“彩色CCD可达到0.1Lux级别的照度,为达到更低照度,一般采用帧积累模式。另外,采用红外阵列补光模组,也可达到更低照度,但这会使画面失真程度较大,而使用自动滤光片切换能提高晚上图像效果;光学变焦倍率是衡量一体化摄像机空间成像范围的重要指标。光学变焦倍率跟变焦镜头相关,目前一般有10X/18X/22X/27X/36X等倍率,如果加上电子放大功能,则可对约500米范围内的目标进行有效监控;当前,限制国内一体机发展的瓶颈在于自动聚焦。聚焦速度和效果好坏,直接影响到用户对监控现场图像的抓取和录像。好的产品,可以一次性准确聚焦;差的产品,在聚焦时会来回往复,需要3、4次才能定焦,或者聚焦不到“清晰点”。

自动聚焦这一技术,成为厂商急需要解决的技术难题。

一些厂商为了避开这个障碍,只能在后端的电机控制部分、产品外壳上下功夫,加上一些OSD菜单开发,用来设置摄像机的各种参数。更有图省事的厂商,直接采用进口机芯做二次开发,图像画质上与国外产品无多大差别,AF效果却无可比性。金三立康威认为衡量一款一体化云台摄像机的优劣,可以从摄像机稳定性、图像效果、变倍效果、日夜切换效果、红外对接、环境适应能力等多个方面进行评判。

翔飞杨光胜补充以上观点,他认为除以上厂家所说之外,还可以在低照度时聚焦的精确度,变倍速度,协议兼容性等方面考衡。中兴力维林铁楠说,衡量一体化摄像机图像方面的技术指标与传统摄像机基本一样,包括传感器类型、清晰度、低照度、信噪比、色彩还原、白平衡、动态范围等等。除此之外,光学变焦倍数、自动聚焦速度、自动聚焦准确性、跟焦、变焦平滑度等也是衡量一体机的重要指标。