处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

奥地利微电子推出可控9个LED的智能灯光驱动芯片

奥地利微电子推出可控9个LED的智能灯光驱动芯片
来源:我爱方案网 时间:2012-09-04

导读:奥地利微电子近日发布一款新的智能LED驱动芯片,集成了三个独立的LED智能控制引擎,可控制多达9个LED,为移动设备带来精致的指示灯光效果,可独立于耗电的基带处理器工作。

奥地利微电子公司是的高性能模拟IC设计者及制造商,专为消费及通讯、工业及医疗、汽车应用行业服务,该公司今日发布一款新的智能LED驱动芯片AS3661,可控制多达9个LED,为移动设备带来精致的指示灯光效果,可独立于耗电的基带处理器工作。

该新品对3G和LTE调制解调器、USB记忆棒、游戏控制器和耳机在内的消费电子设备十分有用,指示灯可用于改善这些设备的用户界面,而高品质的灯光效果和低能耗都是这些设备所必需的。

AS3661支持基于命令的简单编程方式。三个独立的程序执行引擎形成了三个独立的可编程LED组。这意味着LED驱动器能根据功能进行分组,比如,组驱动程序可以用于控制键盘照明,第二组用于产生“趣味光效”(控制多种LED产生丰富的光输出效果),第三组则可以用于控制指示用LED。

                 

每个程序执行引擎能驱动1至9个LED。AS3661总共包含9个LED通道,每个通道驱动电流高达25mA。9个通道中的每一个都有专用的12位PWM控制器,能进行平滑的色彩转换并实现线性、对数和比率方式的淡入淡出效果。

程序执行引擎的指令被储存于程序内存中,其总容量为96条指令,用户可以根据需要分配1.5kbit的内存给程序执行引擎。AS3661智能LED驱动芯片有一个I2C控制接口(支持4个I2C器件地址,可通过芯片的引脚来选择)。该设备还有一个灵活的通用输出(GPO)接口,可以作为其他设备的控制输出。INT输出可以在程序执行结束时通知中央处理器。该设备也提供触发输入接口,以便实现多个AS3661之间同步。

            

为了优化电池使用寿命,AS3661的设计包含了多种节电功能。每个通道以小于50mV(输出电流为10mA)的压差运作,由能自动切换1:1和1:1.5模式的高效150mA充电泵供电。除此以外,当LED无输出时能自动进入节能模式,这时仅消耗10μA电流(典型值)。