处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

义传科技提供新一代ITU-T家庭网络标准G.hn芯片

义传科技提供新一代ITU-T家庭网络标准G.hn芯片
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-26
 义隆电子公司转投资的网通芯片设计公司义传科技于日前发表新一代的ITU-T家庭网络标准G.hn芯片,目标瞄准数字化家庭网络应用和传统电信与网通市场。

G.hn是国际电信联盟(ITU)推进标准化作业的家庭网络标准。数据传输线路采用同轴电缆、电话线和电线。义传科技将于九月底在巴黎的Broadband World Forum上正式展示,同时,此G.hn芯片符合ITU-T G.9960/G.9961标准,可以藉由现存于家庭内的通用传输媒介(例如电力线、同轴电缆、电话线)传送高达1Gbps的信息流量,应用于IPTV/MOD可传输多个高画质影像频道到多台HD电视,并且可同时支持多种数字家庭宽频上网的数据传输或线上游戏应用,安装方便,即插即用,传输范围涵盖家庭各个角落,避免通讯死角。

此外,义传科技持续参与ITU-T的G.hn标准制定和Home Grid Forum的 G.hn互通性测试认证的制定,希望此G.hn芯片能在短的时间内通过Home Grid Forum的互通性测试认证。

目前已有众多客户对G.hn芯片与系统应用表示兴趣,义传科技将提供完整的解决方案,包含系统公板、发展与验证工具、韧体与软件开发平台…等,让客户在短的时间内就可以有效迅速的开发出各式G.hn数字化家庭网络应用系统(例如G.hn桥接器、G.hn整合Wi-Fi路由器、VDSL2整合G.hn和Wi-Fi的高阶复合式IAD、G.hn电源供应器…等系统)。

义传科技总经理吴建德表示:“我们致力于高速宽频网络领域相关芯片方案开发, 并提供快速和有效率的技术支持与服务,协助客户于短的时间将G.hn的方案带入市场,义传科技核心的竞争价值就是提供客户先进的网通芯片和满意的技术支持服务,并且信守对客户的诚信和承诺”。

 义传科技也是VDSL2芯片与解决方案的供货商,累积出货已达数十万门,义传的VDSL2客户端芯片与世界其它知名品牌的VDSL2芯片有着优越的兼容互通和效能的表现。义传科技于近期同时发表包含功能的VDSL2客户端芯片,支持的VDSL2标准G.inp、G.vector和向下兼容ADSL2+,同时支持VDSL2 30a/17a/12a/8X等完整profiles。

此外, 义传科技也提供两款性价比高的VDSL2参考公板设计: VDSL2/ADSL2+ USB Dongle和VDSL2/ADSL2+桥接器 ;与同类型应用设计相比, 这两个公板拥有现今小的PCB尺寸设计,大小比名片更小。这参考设计可直接产品化, 轻易的与用户家庭现有的Wi-Fi路由器做连接,或是用于网通系统开发商,快速整合现有的无线产品成为VDSL2路由器,省去庞大的软件开发资源与费用。