处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI CMET2012:医疗成像市场源于战略专注

ADI CMET2012:医疗成像市场源于战略专注
来源:EEWORLD 时间:2012-08-31

日前, ADI 携其医疗领域 解决方案 亮相在深圳举办的第五届中国国际医疗电子技术大会( CMET2012 ),ADI亚太区医疗行业市场经理王胜在大会中做了关于ADI在 医疗影像 方面的解决方案的演讲。“其实我今天所讲的跟我们展位展出的并不相同,我的目的很简单,就是想让大家多多了解我们ADI在医疗领域的广泛的解决方案。”王胜表示。

首先,王胜介绍了ADI在医疗领域战略优势:“战略上的专注需要专业的团队,ADI在全球拥有这么一支专门的医疗团队,这个团队通过本地的技术支持、通过产品来服务客户,我们给出的支持不单纯是产品层面的,而是更深入到系统层面。除此以外,ADI有两大块,一个是产品领域,另外是战略市场的划分,医疗保健就是ADI早成立的、成熟的成功典范,我们所有的医疗产品和解决方案都来源于ADI在组织结构上的战略专注。”

目前,ADI在医疗领域的产品布局主要分为三大块:标准产品、ASSP和ASIC。标准产品主要面向MRI、PET等应用,ASSP主要面向CT、超声领域,而ASIC领域的产品主要面向数字平板X光机等。而王胜则就ADI目前在CT、数字平板X光机、超声、MRI和PET领域的成果做了介绍。

CT

曾经在CT领域全球只有主流的四大家,但是现在情况发生了变化,国内目前做CT的本土公司就已经不止四家了,所以这个市场是非常有潜力的。“ADI提供的一些方案将这一领域的技术瓶颈打破了,这也是使得这个市场繁盛的原因之一。”ADI在CT领域不仅有产品,也提供零部件的方案。

ADI在09年推出了一款ADAS1128,它使高层数ct系统能够以高精度和丰富信息量捕获实时移动图像(如跳动的心脏)。adas1128是一款24位电流/数字转换器,它可将光电二极管阵列信号转变成数字信号。该器件提供128个数据转换通道,并将速度从6ksps(每秒采样数)提高到20ksps,其支持的通道数是市场上现存的任何一种集成转换器解决方案的4倍(128比32)。这一级别的性能和集成度意味着,ct检测系统的电子成本与以前的设计相比可减少一半。

现在,全球很多大的CT厂商生产的设备中都应用了这款芯片。

ADI CT扫描机DAS参考设计

超声

“我们在超声领域提供的是线性的解决方案,AD8332/34是我们03年推出的,这也是一款金牌产品,而AD9271是业内个8通道模拟前端,今年7月份,我们又推出了业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器AD9670。”

超声AFE家族产品

ADS927x系列不管在数字方面还是模拟方面都有大幅的提升,其每一代产品的技术都是业内个出现的,目前为止还保持着这个优势。

掌上超声仪

在中国,我们有专门做超声的技术支持,他们拥有多年的行业经验,为客户提供系统级的支持。

MRI

ADI的AD5791高精度20位数模转换器 (DAC)是业界首款具有真正1ppm(百万分之一)分辨率和精度的DAC器件,其精度和分辨率均高出同类转换器4倍。1ppm的模拟系统设计通常都面临复杂的工程技术挑战,需要将多个较低分辨率的DAC和大量分立器件与支持IC整合在一起,同时伴随着相当大的开发风险和高代价的修改时间,才能优化电路参数、减小误差和设计出复杂的自动校准电路。AD5791具有1ppm的分辨率和精度、低噪声(1ppm以下)、快速刷新率(1us)和非常低的输出漂移(在1ppm以下),因而能极大地简化设计任务、减少开发成本和降低风险。

在MRI系统中,这种突破性技术不仅提高了图像质量,而且可以对高磁场强度应用中的磁强梯度进行精确控制,从而实现超高图像分辨率和对比度。

PET