处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED为什么比PDP等离子更受消费者欢迎

OLED为什么比PDP等离子更受消费者欢迎
来源:家电网 时间:2012-08-31

全球平板市场另一个走向大规模应用与成熟市场的显示技术是PDP等离子显示技术。该显示技术占据全球大尺寸彩电产品市场两成的市场份额。虽然不像LCD那样,等离子技术难以成为OLED有力的竞争者,但是OLED终还是会取代PDP技术,因为OLED在诸多方面更为完美。

从显示效果上看,PDP等离子技术要比LCD技术出色很对:对比度、色彩、响应时间都高于LCD产品,甚至达到了OLED可能的显示效果。但是,OLED显示产品在可以提供的显示密度、可视角度、能耗、亮度等方面依然显著于PDP技术的产品,特别是在产品理想厚度上不到PDP的十分之一,显得更为轻薄。因此,整体显示效果OLED要显著强于PDP,PDP显著强于LCD。与等离子PDP比较OLED的缺陷还是体现在寿命上。

从产品的适用性来看,PDP是一种气体小囊结构,必须采用拥有一定厚度的玻璃(陶瓷)屏幕框架,屏幕必须拥有保护结构,否则在碰撞、温度、气压影响下容易破碎,同时PDP在高解析度技术上严重落后、不能制备小尺寸高清晰产品。与之比较,OLED为固体显示,结构简单、轻巧、轻便、可采用柔性或者透明基质的特点。OLED产品制备满足各种特殊情况、特殊条件下的现实需求、常规应用无需特别保护、满足不同尺寸高清晰显示、适用于与多种其它膜结构(电阻触摸屏)的结合使用。

从制造成本上,在大尺寸显示方面OLED和PDP几乎旗鼓相当。但是生产线建设上,OLED的成本显著高于PDP,可能达到PDP产品生产线建设投资的数倍甚至是10倍。这是OLED产品量产的一大瓶颈。

虽然OLED产品的制备投资更为巨大,但是PDP产品依然没有在市场中占据优势的可能。因为同样比PDP投资巨大的LCD产品已经获得了针对PDP主要的大尺寸显示器件的市场优势。这种优势会被可以继承LCD生产线的OLED技术全部继承。或者,可以这样认为,今天LCD的成功已经帮助OLED完成了步的投资。LCD向OLED的转化和升级不可避免,LCD战胜PDP的情景会被OLED在不远的将来继承。