处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

奇美电推出5吋解析度443ppi高阶液晶面板

奇美电推出5吋解析度443ppi高阶液晶面板
来源:精实新闻 时间:2012-08-31
面板大厂 奇美 电子(3481)于「2012触控.面板暨光学膜制程、设备、材料展览会(Touch Taiwan 2012)」展出多款「高解析度/高画素」、「广视角」及「窄边框」行动装置显示器,包括6.5吋与8吋「广视角」触控车用面板,以及解析度高达443 ppi的5吋Full HD超高解析度液晶面板模组等等。

奇美电近年来积极发展中小尺寸面板产品开发,以AAS (Azimuthal Anchoring

Switch)显示技术为基础,开发出适用于智慧型手机市场趋势的5吋Full HD液晶面板模组,解析度为1080x1920,像素高达 443ppi 。除了 ​​「高解析度」外,还具备「窄边框」与「超薄面板」等特点。

OLED有机发光显示技术方面,奇美电则以白光OLED技术推出TRUEOLED,强调低耗能、超广视角。奇美电说明,目前市面上的OLED显示器大多使用pentile和SPR(sub-pixel rendering)影像处理,以达到类似高解析度的视觉效果。但奇美电这次展出的3.4吋及4.3吋TRUEOLED、解析度达326ppi,系运用白光有机材料搭配彩色滤光片,不需精密的 ​​金属光罩制程即可生产真正高解析度面板。

奇美电强调,该公司推出的白光OLED面板TRUEOLED能呈现真实自然色彩,并且抑制色偏问题,尤其较广的可视角度亦为另一大特色,即使在45度视角时仍保有80%的亮度。而目前市面上其它OLED显示器在45度视角时仅有40%的亮度。