处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于CHiL平台的IR全新数字控制器问市

基于CHiL平台的IR全新数字控制器问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-23
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 近日推出全新数字功率平台,该产品可大幅提升多种应用的能效,包括高性能服务器、台式电脑及运算应用。

IR全新数字控制器系列基于成熟的CHiL数字平台,提供全面的遥测功能及可编程性,使系统设计人员能够凭借自定义功能使其产品脱颖而出。该系列提供一个完全兼容的高速串行总线,以满足新的行业要求。这些5、6及8相位双输出脉冲宽度调变控制器能够轻易为Intel VR12、AMD SVI/PVI/G34进行配置,每相位开关频率介于200 kHz至1.2 MHz之间,其中的相位可在1号与2号环线之间做出弹性分配。

IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“在数以百万计已交付的控制器中,IR数字解决方案经过了实际验证,为的运算平台带来效率。作为企业功率市场的领袖,以及在数据中心、通讯、运算和图像领域采用数字控制技术的推动者,我们欣然看到产量已出现明显上升。”

新系列数字控制器有助提升效率,其可变栅级驱动和动态相位控制功能可实现效率,而可编程1或2相位适合轻载应用。当与IR的PowIRstage器件配合使用时,该系列产品可提供优化的端到端解决方案,为下一代服务器带来效率。

全新数字控制器的其它主要功能包括可使输出大电容和系统成本降至低的双环线自适应瞬时算法 (ATA),以及具备自动补偿和环线保护功能的自动相位检测。此外,这些数字IC 还提供I2C、系统管理总线 (SMBus) 和电源管理总线(PMBus)系统界面以实现全面的遥测功能和可编程性。它们还有为自定义配置而设的非挥发性内存、3.3 V三态驱动器兼容和 +3.3 V供电电压,并可在0℃至85℃的温度下运行。

产品选型工具

新器件现正接受批量订单。IR 网站的数字功率设计中心 (DPDC) 图形用户界面支持所有CHiL数字功率解决方案,帮用客户设计、发展及部署这些数字解决方案。此外,客户可以利用IR专利SVID仿真器系统进行硬件支持,仿真和监控Intel或AMD的串行界面协议,以及高速I2C通讯。