处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

互感器是传感器吗,电子元件采购网来对比两种元器件!

互感器是传感器吗,电子元件采购网来对比两种元器件!
来源:网络整理 时间:2024-04-17

很多人在采购元器件时会混淆互感器和传感器,其实这是两种不同的元器件,无论是作用原理还是应用都不同。为了让用户在购买传感器或互感器时避免混淆二者,电子元件采购网上详细介绍了两种元器件的区别,接下来说说这个话题。

电子元件采购网霍尔传感器 

信号转换原理不同

对于互感器是传感器吗这类问题,答案是否定的。传感器和互感器在信号转换传输方面就存在本质区别,其中互感器主要是测量电流和电压电阻等电路数值,而传感器就是实现其他信号向电信号的转换,也就是说通过传感器可以把温度和压力等属性进行量化,同时以电信号的方式传导。

元器件参数配置不同

因为信号传输原理的不同,让传感器和互感器的参数配置以及类型也不同。像传感器本身有霍尔传感器和温度传感器以及压力传感器等多种类型,可以将不同的属性量化后转为电信号传递,而互感器主要是传递测量的电路数值,所以二者类型不同,还有因为传感器的类型多,所以灵敏度和稳定性等参数范围广泛。

应用场景领域不同

还有传感器和互感器的应用场景不同,而我们在采购元器件时要遵循按需选择的原则,因此必须要清楚互感器和传感器的应用场景。传感器因为可以将其他属性量化后转为电信号,所以常常用于工业自动化设备中,互感器则主要是应用于交流电路中,实现电路数值的测量和控制。

当我们清楚了互感器和传感器的区别后,再通过电子元件采购网来寻找货源就不会混淆二者,同时还可以借助行业网站的比价功能和筛选功能来提高采购效率和优化订单,确保在预算内拿到品质更好价格更适合的传感器或者互感器,同时得到完善的售后服务。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)