处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

对讲机模块怎么选,中国电子元器件网科普UHF和VHF频段区别

对讲机模块怎么选,中国电子元器件网科普UHF和VHF频段区别
来源:网络整理 时间:2024-04-17

很多企业在批量订购对讲机模块时,会纠结UHF频段和VHF频段怎么选等问题,对此不妨参考下中国电子元器件网上的对讲机模块选择攻略。在挑选对讲机模块时要根据使用需求进行选择,接下来盘点下该如何根据使用环境来选择对讲机模块。

中国电子元器件网语音模块 

国内对讲机多为UHF频段

因为对讲机模块决定了对讲机的实际使用体验,所以在选择时要根据实际使用需求挑选,先要确认模块的频段。目前常见的对讲机频段主要是UHF频段和VHF频段,二者的区别在于UHF频段是工作频率在400-480MHZ之间,而VHF频段的工作频率区间为134-174MHZ,而在国内使用的对讲机工作频率主要是400到480MHZ,因此选择UHF频段居多。

频段不决定通讯距离

选择对讲机模块时很多人都会在意通讯距离,但是要注意工作频率是不决定通讯距离的,只是我们需要根据实际使用场合来选择频率进而让通讯距离尽量延长。比如根据电磁理论频率越低意味着波长越长,所以对于高楼林立的情况要使用UHF频段的对讲机,如果我们是在空旷的户外使用对讲机则选择VHF频段,这样就能增加通讯距离。

结合需求添加配置

之所以建议大家在中国电子元器件网上查看对讲机攻略,是因为这样的行业网站往往有丰富的货源,因此可以根据需求选择更合适的模块。比如很多人会担心通讯信号不好,对此无论是哪种频段的对讲机都可以添加信号增益,进而提升对讲机的信号强度。

当我们需要采购对讲机模块时既要重视刚才的攻略知识,又要重视中国电子元器件网这样行业网站的应用,借助大量的对讲机模块使用案例作为参考来选择,进而购买到更适合我们的对讲机模块。



(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)