处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

如何选择4G模块,电子元器件平台教你按需挑选!

如何选择4G模块,电子元器件平台教你按需挑选!
来源:网络整理 时间:2024-04-10

随着物联网时代的到来,很多设备上都离不开4G或者5G模块,对此我们在采购前就要做好功课。为了确保选择出适合的4G模块,保障功能多样且传输效率高,我们可以借助电子元器件平台这样的行业网站来选择,同时要清楚模块的使用场景,因为按需选择效率更高,接下来说说常见的4G模块应用场景以及对应的选择技巧。

电子元器件平台4G/3G/2G/NB模块 

租车定位系统4G模块

提到4G模块的应用,自然不可忽视租车定位功能,现在无论是共享单车还是共享电车都会配置4G模块,其作用就是实时传输车辆位置和电池电量等数据,这样工作人员就可以远程掌握车辆信息。选择这类4G模块时要注意传输信号强度达到预期,像隧道等特殊地形也可以保持信号良好。

工业控制系统4G模块

当下越来越多的设备开始升级为自动运行设备,这些全自动控制设备中往往都要配置4G模块,然后实现将设备数据传输到控制中心以及执行控制中心发出的指令。工业控制系统内的4G模块需要连接传感器和执行设备,所以兼容性必须要好,比如可以按照其嵌入的PCB主板来挑选。

自动监控系统4G模块

现在越来越多的设备具备自动值守功能,从家用摄像头到农业灌溉体系中的监测设备,还有水处理系统中的监测系统等都要配置4G模块。监测设备中的4G模块需要具备很好的兼容性和灵敏度,确保监测数据更新和传输延迟可控。

以上介绍的就是常见的几种场景下使用4G模块时对模块的要求,清楚这些后我们再来借助电子元器件平台这样的行业网站筛选模块,就可以提高选择效率,同时选择和定制网络模块时也清楚功能倚重,保障模块的实际使用体验良好。

 

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)