处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

SAW滤波器和BAW滤波器区别,电子元器件平台详细对比!

SAW滤波器和BAW滤波器区别,电子元器件平台详细对比!
来源:网络整理 时间:2024-04-07

在采购滤波器等元器件时,选型一直都是备受关注的焦点,尤其是没有经验的用户更要多参考电子元器件平台这类行业网站。在购买滤波器时容易被混淆的主要是SAW滤波器和BAW滤波器,所以接下来就来对比介绍下这两种常见的滤波器有哪些区别。

电子元器件平台声表面波谐振器(SAWR) 


 

材料和振荡原理不

当我们在挑选滤波器时可以在电子元器件平台等行业网站上寻找货源,这样不仅仅货源种类多,同时还可以看到很多详细的应用案例。在提到SAW滤波器和BAW滤波器的区别时,先要清楚的就是二者的材料,其中SAW滤波器使用的是石英石等晶体材料,所以其振荡原理是从表面引入声波然后完成振动,而BAW滤波器则是厚膜声波材料,因此其是通过材料内部的厚度振荡模式实现滤波信号的。

工作时原理存在区别

除了刚才提到的材料之外,SAW滤波器和BAW滤波器的工作原理也不同。SAW滤波器在运行时是基于声表面波的反射和传播,当波进入压电晶体表面时会和传感器发生耦合,这时产生表面波进而被传递出去,所以像石英滤波器等都是通过传感器和激发器来完成滤波和频率的选择。对比之下BAW滤波器则是通过聚焦电极在后膜材料上发生共振而实现的滤波和频率选择。

应用领域存在差异

其实在挑选SAW滤波器和BAW滤波器时,必须要参考的就是应用设备或者具体的电路类型,而这两种滤波器的应用领域存在差异。SAW滤波器经常被用于雷达和传感器网络等高频应用,而BAW滤波器则是用于射频设备和移动设备等宽带应用,二者都会应用于无线通信设备。

以上盘点的就是SAW滤波器和BAW滤波器的区别,之所以推荐在电子元器件平台上寻找滤波器货源,不仅仅因为货源丰富,还因为有这些攻略知识可以参考,帮助我们选择出更适合的滤波器。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)