处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

应用氮化镓MOS管前要掌握的知识,ic电子交易网科普其局限性!

应用氮化镓MOS管前要掌握的知识,ic电子交易网科普其局限性!
来源:网络整理 时间:2024-03-28

在众多类型的场效应管中氮化镓mos管属于使用热度非常高的,因为其密度大电阻低而且传输速度快等优势,让其在雷达和控制设备以及电源转换器等重要部件中都有应用,而当我们在挑选氮化镓MOS管时也要清楚其局限性。在确认使用场景后我们可以参考ic电子交易网这样的行业网站来选择MOS管,接下来盘点下氮化镓MOS管的局限性。

 

ic电子交易网氮化镓场效应管 

生产门槛高重视厂家选择

氮化镓MOS管的性能优越,让其可以在很多领域使用,而同时因为其生产门槛比较高,所以我们更要重视厂家的选择。在生产氮化镓MOS管时其工艺和生产难度要远远高于生产硅MOS管和氮化硅MOS管,而且氮化镓本身就是非常昂贵的材料,需要在高温真空条件下通过复杂工艺生成,因此为了保障氮化镓MOS管的品质,我们必须要重视背后的厂家。

注意接口漏电和物理强度

在使用和选择氮化镓MOS管作为接口元器件时,要注意其接口特性,因为氮化镓材料和MOS管的电极之间有个界面,该界面的特点就是可能出现漏电和界面化的情况,所以要注意该特点以免在实际使用中影响到设备的可靠性。还有氮化镓本身属于脆性材料,这就导致其无法承受太强的机械应力和热应力敏感,所以注意在使用时不要出现MOS管破裂的情况。

生产体系尚未完成成熟

还有因为氮化镓的生产门槛高,目前业内针对氮化镓MOS管还未形成完善成熟的生产体系,这就导致其产能供给在旺季不够稳定。我们需要提前寻找有实力的厂家来下单,确保在旺季可以得到稳定充足的供给。

以上介绍的就是氮化镓场效应管的使用局限性,我们在使用前只有了解这些局限性才能更好的按需选择,无论是使用场景还是参数配置以及背后的厂家都要重视,对此可以借助ic电子交易网提高采购效率。

 

 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)