处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

如何挑选车载电源配件,这些购买电子元器件技巧要掌握!

如何挑选车载电源配件,这些购买电子元器件技巧要掌握!
来源:网络整理 时间:2024-03-26

很多人在开车时发现车辆本身的车载充电设备损坏或者因为需求想要为车辆配置车载充电器,对此就要掌握相关的购买电子元器件知识。在挑选车载充电设备时要优先考虑原车型自带的设备,像很多车型找不到车载充电配件,那么就要选择通用型配件来完成安装,接下来说说其类型以及选择注意事项。

购买电子元器件开关电源 

点烟器转换充电头

很多人关注车载充电器是因为平时开车手机没有地方充电,对此很多人首先想到的就是点烟器转换器充电口,也就是直接插在点烟器上进行充电的充电器。这类充电器的优势在于兼容性好,基本上只要有点烟器的车辆就能通过这种转换器完成手机充电,而不足之处在于不够稳定,虽然转换器多为1.5V到2.4V,但是实际上车辆行进过程中车载电压会变化,这时充电器也会出现电压波动,因此长期充电会损伤电池。

通用内置车载充电器

如果本身车辆预留的USB接口等,那么直接选择通用型的内置车载充电口即可,这种车载充电器本身就是安装在车内的,因为具有主板和电源芯片以及稳压器等元器件,因此可以保障充电时电压平稳。还有如果我们的车辆属于热门车型,还可以直接搜索具体车型就可以找到,安装时也相对简单省事。

更换USB充电主板

还有一种车载充电器也是很多用户关注的,就是将车内预留的USB接口进行修改,为其添加充电主板等元器件进而改装为充电器,这种方式需要专业人员进行操作,确保充电时电压稳定。

以上介绍的就是在为车辆配置车载充电器时要考虑的方面,我们可以根据自己的预算来考虑,同时有必要了解下与之相关的购买电子元器件知识,这样才能购买到更符合我们需求的车载充电元器件。

 

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)